This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:341摄像头的 AWB 调优和 H3A 数据

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512708/tda4vh-q1-awb-tuning-and-h3a-data-for-341-camera

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您好:

使用的 SDK:j784s4版本:09_02_00_05

使用的摄像机:Onsemi 341火星和341 A 样品(Stoneridge 设计)

我们最近打电话给 TI (Gang)、收到了一些关于 AWB 通用调优程序的见解、会议的结论如下:

1.H3A 将减去 WB 增益、以其之前应用的值为准并收集数据。

2.应对没有任何 WB 增益的数据进行 AWB 调优。

我们进行了以下实验:

1.从341 A 示例摄像头启用预增益后收集的原始图像,以调谐 AWB 和 CCM。 在341的输出中观察到一个示例摄像头所有白色显示为绿色、如下图所示:

2.从341 MARS 相机启用预增益后收集的原始图像,以调谐 AWB 和 CCM。 使用此调谐输出运行341个示例摄像头并观察到结果符合预期。

3.未应用预增益且已调优 AWB 和 CCM 的采集图像。 对341个示例摄像头(Stoneridge 设计)使用了该调优并观察到输出符合预期。

此外、我们确认没有对下图中提到的每个 RAWFE 流水线的两个 WB 块应用增益、在红色框中突出显示:

1.对于 WB1、我们检查了结构:rawfe_cfg.h 中的 wb1配置没有在任何地方使用、并确定未应用 Rfe_Wb。  

2.对于 Wb2、我们打印了 tiae_exp_t 结构在 tivxAewbProcess 函数中使用的数字增益值、并验证了应用的数字增益为256 (根据定义为1.0x)

3、通过上述两个步骤,我们确认 WB1和 WB2没有应用在管道中。 请确认这是否足以确定这两个区块、或者是否有其他地方 已配置。

根据与 GANG 的讨论并根据我们对未应用 Wb1和 Wb2的结论、以及使用不包含任何 WB 增益的原始图像执行的 AWB 调优(实验3)、按预期生成了结果、 如果在数据达到 H3A 之前应用了所有 Wb、我们是否可以假设 H3A 对数据进行 Wb 减法。 但是、根据 RFE_wb1Config 结构定义(rawfe_cfg.h 中的第315行、在下图中突出显示)中提到的注释、未校正 H3A 接收到的数据。 这是否意味着 H3A 会为应用了增益的数据生成统计信息、或者是否在其他地方发生了这种增益减法。 如果从 H3A 之前的数据中删除了增益、请告知我们执行该增益的位置。  

除此之外、尽管上文提到的实验3产生了预期结果。 如本 TI 票证: TDA4VH-Q1:AR0341传感器的 AWB 调优-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛中所述、在 DCC 中为这些图像执行的 AWB 调优不会导致线性图形调优输出在调优输出中观察到骤降的原因可能是什么、通常会产生这种骤降的影响、我们感到困惑、因为、尽管 AWB 调优在 DCC 中不正确 、但我们仍然看到正确的输出。

请提供上述所有问题的答案、并告诉我您是否需要更多信息来帮助您更好地评估情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srikar、

    Unknown 说:

    这也是预料之中的情况。

    Unknown 说:

    我想您现在不需要做任何其他事情。
    只要传感器中有足够的数字增益、就不必在 VISS 中使用任何增益。

    Unknown 说:
    如果在数据到达 H3A 之前应用了 H3A、我们是否可以假设 H3A 对数据进行了 WB 减法。

    正如我们上周讨论的、这是在 S/W (2A 内核)而不是硬件中完成的。

    在发送到 AWB ALGO 之前、会取消应用的 AWB 增益。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/kernels/aewb/arm/vx_aewb_target.c?h=main#n1562

    Unknown 说:
    ]在调优输出中观察到骤降的原因可能是什么、这种骤降通常会产生什么影响、我们感到困惑、因为尽管 DCC 中的 AWB 调优不正确 、但我们仍然看到正确的输出。

    这通常是一条平滑的曲线、如 AWB 插件指南、下面的应用手册(7.6.2)或者您的其他摄像头或项目中所示。
    https://www.ti.com/lit/an/sprad86a/sprad86a.pdf?ts = 1747265706833&ref_url=https%253A%252F%252Fconfluence.itg.ti.com%252F

    奇怪的曲线形状很少见、可能是由于摄像头模块中的光学器件出现故障而导致的。

    一些 AWB 校准光源也可能不校准(也很少)。
    如果您在相同的灯下有其它校准良好的摄像机、则是镜头摄像机模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外一件事(不太可能)需要检查的是、如果您在调优工具中使用了正确的解析拐点和基座来进行 AWB 校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srikar、

    我看不到您的共享原始图像有什么明显的错误用于 AWB 校准。

    有一点奇怪的是,所有原始图像都非常明亮。
    您可能对灯箱使用了很高的曝光率。