工具/软件:
您好:
使用的 SDK:j784s4版本:09_02_00_05
使用的摄像机:Onsemi 341火星和341 A 样品(Stoneridge 设计)
我们最近打电话给 TI (Gang)、收到了一些关于 AWB 通用调优程序的见解、会议的结论如下:
1.H3A 将减去 WB 增益、以其之前应用的值为准并收集数据。
2.应对没有任何 WB 增益的数据进行 AWB 调优。
我们进行了以下实验:
1.从341 A 示例摄像头启用预增益后收集的原始图像,以调谐 AWB 和 CCM。 在341的输出中观察到一个示例摄像头所有白色显示为绿色、如下图所示:

2.从341 MARS 相机启用预增益后收集的原始图像,以调谐 AWB 和 CCM。 使用此调谐输出运行341个示例摄像头并观察到结果符合预期。
3.未应用预增益且已调优 AWB 和 CCM 的采集图像。 对341个示例摄像头(Stoneridge 设计)使用了该调优并观察到输出符合预期。
此外、我们确认没有对下图中提到的每个 RAWFE 流水线的两个 WB 块应用增益、在红色框中突出显示:

1.对于 WB1、我们检查了结构:rawfe_cfg.h 中的 wb1配置没有在任何地方使用、并确定未应用 Rfe_Wb。

2.对于 Wb2、我们打印了 tiae_exp_t 结构在 tivxAewbProcess 函数中使用的数字增益值、并验证了应用的数字增益为256 (根据定义为1.0x)

3、通过上述两个步骤,我们确认 WB1和 WB2没有应用在管道中。 请确认这是否足以确定这两个区块、或者是否有其他地方 已配置。
根据与 GANG 的讨论并根据我们对未应用 Wb1和 Wb2的结论、以及使用不包含任何 WB 增益的原始图像执行的 AWB 调优(实验3)、按预期生成了结果、 如果在数据达到 H3A 之前应用了所有 Wb、我们是否可以假设 H3A 对数据进行 Wb 减法。 但是、根据 RFE_wb1Config 结构定义(rawfe_cfg.h 中的第315行、在下图中突出显示)中提到的注释、未校正 H3A 接收到的数据。 这是否意味着 H3A 会为应用了增益的数据生成统计信息、或者是否在其他地方发生了这种增益减法。 如果从 H3A 之前的数据中删除了增益、请告知我们执行该增益的位置。

除此之外、尽管上文提到的实验3产生了预期结果。 如本 TI 票证: TDA4VH-Q1:AR0341传感器的 AWB 调优-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛中所述、在 DCC 中为这些图像执行的 AWB 调优不会导致线性图形调优输出。 在调优输出中观察到骤降的原因可能是什么、通常会产生这种骤降的影响、我们感到困惑、因为、尽管 AWB 调优在 DCC 中不正确 、但我们仍然看到正确的输出。
请提供上述所有问题的答案、并告诉我您是否需要更多信息来帮助您更好地评估情况。