This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:GPMC 和 NOR 闪存开关特性

Guru**** 2330010 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515960/am6442-gpmc-and-nor-flash-switching-characteristics

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我想确认 AM6442数据表:表6-55。 GPMC 和 NOR 闪存开关特性-同步模式。


我的客户正在开发使用 AM6442的电路板、并尝试在 FPGA 中设置时序限制(设置、保持)。
在上述规范中、J = GPMC_CLK、因此在50MHz 时、该值为20ns。
在本例中、最小值为17.7ns、最大值为22.7ns、因此预期有效数据宽度是正确的 介于17.7ns 和22.7ns 之间
与其他规格不同、该规格只指定转换时间、因此我来确认一下。

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kanae

    感谢您的查询。

    让我将查询重新分配给我们的 GPMC 专家以提供支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    我知道你的 GPMC 专家将帮助我解决这个问题。
    我希望得到迅速的答复。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    我想阐明数据表开关特性表传达的内容。
    每个数据都可以在启动时钟边沿之前或之后稍微启动。 由于一个位可能在前面、另一个位可能在后面、因此客户在执行时序分析时需要假定最坏的情况。
    了解"F15"注释描述的内容也很重要-在第一个数据之后、所有数据都在下降时钟沿启动(并假定在上升时钟沿锁存)。 这些是"半周期时序"、其中时钟脉冲宽度用于时序分析、而不是时钟周期。 请参阅以下三个图、其中显示了早期启动的数据、名义上启动的数据和后期启动的数据。

    假设有一个完美的时钟(该时钟不足)
    最差的 Tsu = 20/2 - 2.7 = 7.3ns
    Worst tH = 20/2 - 2.3 = 7.7ns

    考虑到"开关特性"表中 F1时钟脉冲宽度的数据表限制...
    最小脉冲宽度= 0.475P - 0.3
    最差 Tsu = 9.2 - 2.7 = 6.5ns
    Worst tH = 9.2 - 2.3 = 6.9ns

    客户还应考虑时钟相对于每个数据的 PCB 传播延迟、并减去建立时间和保持时间的最差差异。 例如、如果时钟比最大数据更短的布线、则设置时间更短、必须从设置时间计算中减去差值。

    数据发布:早期

    数据发布:标称

    数据发布:延迟

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢您对细节的解释。
    我不明白这些注释。

    我的理解是正确的、注释(11)仅针对 CLK DIV 1模式进行第一次传输。 我这次问过的"F15" td (clkH-DO)的数量是有限的、因此基本上、应该通过考虑其他"F15" td (clkL-DO)的注释(12)和(13)并假设最坏情况来设置它?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    我应该再解释注11、12、13。

    (11)仅用于从 GPMC_FCLK 进行 GPMC_CLK 1分频的第一次传输:数据在 GPMC_CLK 的上升沿启动、但远早于锁存该数据的上升沿时钟(当 WEN 也置为有效时)。

    (12)用于第2、第3、第4等数据(GPMC_FCLK 进行1分频)-在第一个数据在上升沿启动后、在 GPMC_CLK 的下降沿启动数据(使用半周期时序)

    (13)适用于 GPMC_FCLK 处于2分频、3分频或4分频的所有数据-所有数据都在 GPMC_CLK 的下降沿启动(使用半周期时序)  

    我的理解是、这条注释(11)仅针对 CLK DIV 1模式进行第一次传输是正确的。 我这次问过的"F15" td (clkH-do)的数量是有限的、因此基本上、应该通过考虑其他"F15" td (clkL-do)的注释(12)和(13)并假设采用最坏情况来设置它?

    正确-第一个数据的设置时间更容易满足、因为与第2、第3、第4等数据(半周期时序)相比、它有额外的半时钟周期。 然而、假设在最坏的情况下、第一个数据的保持时间由注释(12)-半周期时序定义。

    确保 WEN 时序不会欺骗存储器两次锁存第一个数据、因为第一个数据是在上升沿驱动的、并且可能在总线上的许多上升沿上、然后再在第二个数据上、因此必须计算 WEN 的设置以告知存储器何时开始锁存第一个数据。 可以使用 WEExtraDelay 位在上升沿或下降沿启动 WEN。 最坏情况下、必须以类似的方式计算 WEN 的建立和保持时间。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢您的支持!

    让我再检查一下。
    对于第一个 F15 (td (clkH-DO))、使用 J=GPMC_FCLK 进行计算是安全的
    正如数据表中如下所述、因此无需将其设置为半时钟模式?
    或者、在这种情况下、是否有必要考虑最坏的情况并将其设置为半时钟?

    F15:td (clkH-do)
    延迟时间、输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出数据 GPMC_AD[n:0](1)转换(11)

    马克说;.
    不过、假设情况最坏、第一个数据的保持时间由注释(12)-半周期时序定义。

    我还要确认以上内容。
    如果注释(12)影响第一个 F15 (td (clkH-DO))、则更容易理解
    如果注释(11)和(12)也包括在 F15中、如下所示、或者如果定义中包括"J/2 - 2.3 J/2 + 2.7"。

    F15:td (clkH-do)
    延迟时间、输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出数据 GPMC_AD[n:0](1)转换(11)(12)

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢您的支持。

    我需要向我的客户报告、能否在我能够获得您的答案时回复?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    我很难理解这些问题。 但我会尽力回答。

    对于第一个 F15 (td (clkH-do))、使用 J=GPMC_FCLK
    进行计算是否安全

    是-对于具有1分频时钟的第一个数据、计算从 CLK 上升沿启动数据到 CLK 上升沿执行数据锁存的建立时间是准确的。 在1分频时钟模式下、只有第一个数据在 CLK 上升沿从总线上启动。 所有其他数据都在 CLK 下降沿启动。
    我的建议是、如果满足半个周期的建立时间(数据在下降沿启动、在上升沿锁存)、那么整个时钟周期也应该满足该时间。

    让我确认以上内容。
    如果注释(12)影响第一个 F15 (td (clkH-DO))、则更容易理解
    如果注释(11)和(12)也包括在 F15中、如下所示、或者如果定义中包括"J/2 - 2.3 J/2 + 2.7"。

    第一个数据的保持时间由第二个数据出现在总线上的时间定义。 由于第二个数据在下降时钟沿启动、因此当第二个数据启动时、必须在下降时钟沿之前满足第一个数据的保持时间。 这就是为什么第一个数据的保持时间取决于注释12的原因。 第二个数据可能最早在 CLK 上升沿后1/2 FCLK - 2.3ns 启动、从而在存储器中锁存数据。 第一个数据必须被视为在1/2 FCLK - 2.3ns 减去任何其他最坏情况时序(例如 CLK 到数据 PCB 延迟不匹配)时无效、这种情况下、数据的传输速度快于 PCB 上的 CLK。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢您的答复。

    我将与我的客户分享。

    此致、
    Kanae