This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:运行 AI 模型时显示闪烁

Guru**** 2328790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514721/am62a7-the-display-flicker-when-running-the-ai-model

器件型号:AM62A7

工具/软件:

您好 TI 专家、

   我目前正在使用 AM62A7、在运行 AI 模型时遇到显示闪烁问题。  

详细说明:

1.当我运行摄像头显示的流水线并通过 appsink 从 tiovxisp 获取数据时、一切都好

v4l2src device=/dev/video3 io-mode=5 ! \
video/x-bayer, width=2160, height=1784, format=bggr12, framerate=54/1 ! \
queue leaky=2 ! \
tiovxisp sensor-name=SENSOR_OX3C \
dcc-isp-file=/opt/imaging/ox8d/wdr/dcc_viss_wdr.bin \
sink_0::dcc_2a_file=/opt/imaging/ox8d/wdr/dcc_2a_wdr.bin sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 format-msb=11 \
sink_0::pool-size=2 src::pool-size=2 ! \
queue leaky=2 ! \
tiovxldc dcc-file=/opt/imaging/ox8d/wdr/dcc_ldc_wdr.bin sensor-name=SENSOR_OX3C \
sink_0::pool-size=2 src::pool-size=2 ! \
video/x-raw, format=NV12, width=1784, height=2160,framerate=54/1 ! queue leaky=2 ! \
tiovxmultiscaler name=split_0 src_0::roi-startx=0 src_0::roi-starty=0 src_0::roi-width=1784 src_0::roi-height=2160 target=0 \
src_1::roi-startx=0 src_1::roi-starty=0 src_1::roi-width=1784 src_1::roi-height=2160 target=1 \
interpolation-method=16385 \
split_0. ! queue ! \
video/x-raw, width=1784, height=2160 ! \
tiscaler roi-startx=284 roi-starty=1310 roi-width=1500 roi-height=850 method=0 ! \
video/x-raw, width=1280, height=720, framerate=54/1 ! mosaic_0. \
split_0. ! queue ! \
video/x-raw, width=640, height=720 ! mosaic_0. \
tiovxmosaic name=mosaic_0 target=0 src::pool-size=4 \
sink_0::startx="<640>" sink_0::starty="<0>" sink_0::widths="<1280>" sink_0::heights="<720>" \
sink_1::startx="<0>" sink_1::starty="<0>" sink_1::widths="<640>" sink_1::heights="<720>" ! \
video/x-raw,format=NV12, width=1920, height=720 ! queue leaky=2 max-size-buffers=1 ! \
videoflip method=rotate-180 ! \
kmssink driver-name=tidss async=false sync=false can-scale=false pq-file=/usr/local/apd/manifest/ECU_CMS/pq_config.json gamma-set=

2.基于以上,当我使用 appsink 采集的图像进行自定义 AI 模型推理时,会发生以下情况

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/6064.Video.mp4

3.然后我做了一些测试:

  • 减小模型的输入大小和频率后、仍然会出现此问题。  
  • 运行 TI Model Zoo 提供的一些 AI 模型、闪烁就会消失。
  • 使用 udpsink 在 PC 上显示、显示正常。
  • 检查 CPU 使用率为70%、NPU 为15%。

问题:
1.为什么运行 AI 模型会影响 kmssink、它们之间是否有任何连接?

2.问题似乎与具体的 AI 模型有关,您能提供一些解决问题的建议吗?

此致、

Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jialin:

    闪烁可能是由系统过载引起的。

    当闪烁时、MSC0和 MSC1上有什么负荷? 如何选择 DDR?

    TI 模型与您自己的模型之间的系统负载是否有区别?

    我注意到你的 管道里有滴定器和视频。 使用 tiscaler 而不是 tiovxmultiscaler 有什么具体原因 吗? 您是否知道可以使用 LDC 来旋转图像: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1418598/faq-tda4vm-vpac-ldc-configuration-for-image-flipping-tda4x-am6xa?

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中:

    根据你的建议、我们进行了以下尝试:

    1.我们使用了一个更简单的管道:

    v4l2src device=/dev/video3 io-mode=5 ! \
    video/x-bayer, width=2160, height=1784, format=bggr12, framerate=54/1 ! \
    queue leaky=2 ! \
    tiovxisp sensor-name=SENSOR_OX3C \
    dcc-isp-file=/opt/imaging/ox8d/wdr/dcc_viss_wdr.bin \
    sink_0::dcc_2a_file=/opt/imaging/ox8d/wdr/dcc_2a_wdr.bin sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 format-msb=11 \
    sink_0::pool-size=2 src::pool-size=2 ! \
    queue leaky=2 ! tiovxmultiscaler ! video/x-raw,format=NV12, width=1920, height=720 ! queue leaky=2 max-size-buffers=1 ! \
    kmssink driver-name=tidss async=false sync=false can-scale=false pq-file=/usr/local/apd/manifest/ECU_CMS/pq_config.json gamma-set=0

    也有闪烁

    2.我们使用了 顶部 Perf_stats 为了观察系统负载、未发现异常、详细信息如下:
    TI 模型:

    我们自己的模型:

    3、 我们发现、只要我们在流水线中使用 MSC (tiovxmutiscaler 或 tiovxmosaic)、就 会出现闪烁。 但是、当移除 tiovxmutiscaler 和 tiovxmosaic 或  用 tiscaler 替换 tiovxmutiscaler 时、闪烁会消失。

    4.我们用过 滴定剂 因为在某些情况下我们需要增加图像的大小、 视频 对该问题没有任何影响。

    问题:

    1.我们在系统负载方面没有发现 TI 和我们自己的模型之间的区别。 这里是否有我们未观察到的任何其他负载?

    2.我们必须使用 MSC ,这样我们就只能优化模型。 您是否有关于模型端优化的建议?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jialin:

    根据您的以下观察、这似乎与显示相关:

    • 使用 udpsink 在 PC 上显示、显示正常。
    • 较简单的流水线也存在闪烁问题

    我注意到一些插件属性不在最初打包在 SDK 中的 kmssink 中、例如 pq-file、gamma。 您是否修改了 kmssink?

    您能否使用默认参数尝试原始 kmssink 并查看是否存在闪烁?

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    我们用默认参数替换了原始 kmssink、也会闪烁。

    此致、

    Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

     今天、我们与 Adam Hua 沟通、并将 为 TI 专家提供复制方法来确定问题。
    复制步骤:
    0、环境:9.2 SDK

    1.拆开附件的包装 test.zip 板上。 解压缩文件位于以下目录中、用于我们自己的模型推理。

    2.授予文件可执行权限,并运行程序。

    chmod +x ./10_01_tx
    ./10_01_tx

    之后、您可以在终端中看到日志。  

    3.运行 Gstreamer 管道在另一个终端,你可以看到闪烁。

    我们自己电路板中的参考流水线:

    v4l2src device=/dev/video3 io-mode=5 ! \
    video/x-bayer, width=2160, height=1784, format=bggr12, framerate=54/1 ! \
    queue leaky=2 ! \
    tiovxisp sensor-name=SENSOR_OX3C \
    dcc-isp-file=/opt/imaging/ox8d/wdr/dcc_viss_wdr.bin \
    sink_0::dcc_2a_file=/opt/imaging/ox8d/wdr/dcc_2a_wdr.bin sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 format-msb=11 \
    sink_0::pool-size=2 src::pool-size=2 ! \
    queue leaky=2 ! tiovxmultiscaler ! video/x-raw,format=NV12, width=1920, height=720 ! queue leaky=2 max-size-buffers=1 ! \
    kmssink driver-name=tidss async=false sync=false can-scale=false

    以上是我们开发板上的简单复制。

    test.zip : e2e.ti.com/.../8053.test.zip

    谢谢你。

    Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jialin:

    传感器不是同一个、 亚当华,你有 OX3C 在你身边运行这项测试吗?

    谢谢、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    我也没有。 但我会尝试 imx219来看看我是否能看到同样的现象.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于错误、无法运行您的应用程序:

    root@am62axx-evm:/opt/test# ./10_01_tx 
    [2025-05-21 18:54:03.916] ./10_01_tx: error while loading shared libraries: libopencv_core.so.405: cannot open shared object file: No sy

    请检查您使用的 OpenCV 版本:

    root@am62axx-evm:/opt/test# opencv_version 
    [2025-05-21 18:54:30.586] 4.9.0
    

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam Hua:

      我们使用的 SDK 为9.2、OpenCV 为4.5、请确保您所使用的 SDK 版本。

      也许可执行文件的名称误导了您、认为它是10.1

    谢谢您、

    Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jialin:

    我无法在 EVM 上重现您的问题。 没有显示屏撕裂问题。

    我的负载:

    应用程序的日志10_01_tx

    我正在运行显示器相关应用程序:

    root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps #./apps_cpp/bin/Release/app_edgeai configs//object_detection.yaml

    因为我没有您使用的图像传感器、所以我运行 run_app_viss.sh、在虚拟实例上生成巨大的负载。  

    但是、这里有一些可疑之处:对于 MSC 和 VISS、图像尺寸2160x1784 @54应该能达到208MP/s、但您的负载要比这小得多。 这意味着 MSC 的输出帧速率低于54Hz。 如果您的显示器配置为以54Hz 的频率运行、则可能存在一些同步问题。  

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    但当删除 tiovxmutiscaler 和 tiovxmosaic 或  用 tiscaler 替换 tiovxmutiscaler 时、闪烁消失。

    您是否还可以在使用 tiscaler 时检查系统负载?

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    另请查看此链接:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410891/am62a7-q1-3840x2160-unable-to-run-vpac-with-viss-and-ldc-at-30-fps

    MSC 相关插件存在一些问题。 请尝试该链接中的修补程序。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     我们在测试中使用了另一个摄像头模块(1920x1280@60fps)、这时也会闪烁。 系统负载似乎也正确。

    测试流水线:

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video3 io-mode=5 ! video/x-bayer, width=1920, height=1280, format=bggr12, framerate=60/1 ! queue leaky=2 ! tiovxisp sensor-name=SENSOR_OX3C dcc-isp-file=/opt/imaging/ox03c-60/wdr/dcc_viss_wdr.bin sink_0::dcc_2a_file=/opt/imaging/ox03c-60/wdr/dcc_2a_wdr.bin sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 format-msb=11 sink_0::pool-size=2 src::pool-size=2 ! queue leaky=2 ! tiovxmultiscaler ! video/x-raw,format=NV12, width=1920, height=720 ! queue leaky=2 max-size-buffers=1 ! kmssink driver-name=tidss async=false sync=false src-w=1920 src-h=720 can-scale=false

    系统负载:

    我们将尽快在该链接中尝试修补程序、 并给出结果。

    谢谢、

    Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     由于、我们无法在修补程序中编译代码 无成员错误:
     

     中定义了 tivx_vpac_msc_input_params_t  

    /usr/include/processor_sdk/imaging/kernels/include/TI/hwa_vpac_msc.h、但没有

    名为 is_enable_simul_processing 的成员

    是否可以将修补程序应用到版本9.2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此补丁不适用于9.2、但可以作为参考。 顺便说一下、您是否可以不涉及 x3c 或其他传感器模块来重现此问题? 我们现在只有 imx219。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     我们也无法使用 IMX219在 EVM 上重现该问题、 它仅出现在我们自己的电路板中。

     但同时运行流水线和 TI 模型时、一切都正常、但使用我们自己的模型运行时、它不起作用。  这里似乎系统负载没有异常。 这让我们感到非常困惑。

     我们将 再次检查与 KMS 的 fps。 您还有其他建议吗?

    谢谢、

    Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jialin:

    您是否有任何其他建议

    现在没有太多的想法。 但是、如果您可以提供一种在没有所需传感器的情况下在 EVM 上重现该技术的方法、将会有很大帮助。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     我们将 SDK 升级到10.1、闪烁似乎消失了。 但是、这里还有另一个问题。

     当我们运行 并同时执行以下流水线时、流水线将在10秒后冻结。

    gst-launch-1.0 \
    v4l2src device=/dev/video3 io-mode=5 ! \
    video/x-bayer, width=1920, height=1280, format=bggr12, framerate=60/1 ! \
    queue leaky=2 ! \
    tiovxisp sensor-name=SENSOR_OX3C_100 \
    dcc-isp-file=/opt/imaging/ox03c/wdr/dcc_viss_wdr.bin \
    sink_0::dcc_2a_file=/opt/imaging/ox03c/wdr/dcc_2a_wdr.bin sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 format-msb=11 \
    sink_0::pool-size=2 src::pool-size=2 ! \
    queue leaky=2 ! \
    tiovxldc dcc-file=/opt/imaging/ox03c/wdr/dcc_ldc_wdr.bin sensor-name=SENSOR_OX3C_100 \
    sink_0::pool-size=2 src::pool-size=2 ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=1280, height=1920,framerate=60/1 ! queue leaky=2 ! \
    tiovxmultiscaler name=split_0 src_0::roi-startx=0 src_0::roi-starty=0 src_0::roi-width=1280 src_0::roi-height=1920 target=0 \
    src_1::roi-startx=0 src_1::roi-starty=0 src_1::roi-width=1280 src_1::roi-height=1920 target=1 \
    interpolation-method=16385 \
    split_0. ! queue ! \
    video/x-raw, width=1280, height=1920 ! \
    tiscaler roi-startx=284 roi-starty=1310 roi-width=800 roi-height=400 method=0 ! \
    video/x-raw, width=1280, height=720, framerate=60/1 ! mosaic_0. \
    split_0. ! queue ! \
    video/x-raw, width=640, height=720 ! mosaic_0. \
    tiovxmosaic name=mosaic_0 target=0 src::pool-size=4 \
    sink_0::startx="<640>" sink_0::starty="<0>" sink_0::widths="<1280>" sink_0::heights="<720>" \
    sink_1::startx="<0>" sink_1::starty="<0>" sink_1::widths="<640>" sink_1::heights="<720>" ! \
    video/x-raw,format=NV12, width=1920, height=720 ! queue leaky=2 max-size-buffers=1 ! \
    kmssink driver-name=tidss 

     在该状态下、9.2不会出现此现象、系统负载10.1与9.2相同。

     我们特别发现:

     1.它似乎与最不发达国家有关。 当我们移除 LDC 时、不再出现这种现象。

     2.单独运行流水线也不会有这个问题。

    这可能与相关 共享内存 ? 能否提供一些方法来 检查共享内存的使用情况或有关此问题的一些建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jialin:

    请 按如下方式运行:

    gst_debug_file=/run/trace.log gst_debug_no_color=1 gst_debug=5 gst-launch-1.0 ……

    这将启用更多日志并将其保存到/run/trace.log. 如果您捕获此问题、请上传日志。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    日志有点大。 流水线在运行大约10秒后被阻止。 一旦库存完毕、我们立即停止流水线操作。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/4130.trace.log

    我们发现 vpac 无法正常工作

    谢谢、

    Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jialin:

    很抱歉、我无法从链接下载。 请重新上传日志。  

    我们发现 vpac 无法正常工作

    你怎么知道 vpac 不工作?

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     这是日志、e2e.ti.com/.../5123.trace.log

    因为 vpac、msc 和 LDC 上没有系统负载

    谢谢、

    Jialin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jialin:

    仔细检查您的日志后、我没有发现任何相关错误。  

    1. 它似乎与最不发达国家有关。 当我们移除 LDC 时、此现象不再出现。

    在运行应用之前、您是否可以通过运行/opt/vision_app_init.sh 来启用 R5F 日志?

    单独运行流水线也不会出现此问题。

    运行此流水线意味着什么? 您是否启动了其他应用程序、一旦启动了其他应用程序、就 会出现这种现象?

    此致、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    [引述 userid="530618" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514721/am62a7-the-display-flicker-when-running-the-ai-model/5842462 #5842462"]

    运行此流水线意味着什么? 您是否启动了其他应用程序、一旦启动了其他应用程序、就 会出现这种现象?

    此致、

    [/报价]

    是的、一切似乎都正常。 但是、当我们在其他终端启动自己的 AI 模型时、 10秒内就会出现这种现象。

    在运行应用之前、您是否可以通过运行/opt/vision_app_init.sh 来启用 R5F 日志?

    我们尝试了它、这里是日志。  此错误与问题无关。 因为此误差在正常条件下也是输出误差。

    谢谢、

    Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jialin

    您的其他应用程序似乎确实会影响 gstreamer 流水线。 这种现象与模型有什么关系吗? TI 模型也有这个问题吗?

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

      此现象与模型无关、AI 模式运行 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、您能提供重现方法吗? 如果我们这边可以重现问题、我们可以提供更好的帮助。 这里没有 x3c。 那么、您可以使用文件读取方法吗?

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     我们无法通过文件在 EVM 上重现它、因为它似乎 与 tiovxldc 插件相关。 当我们移除它时、一切都正常。

     那么、是否有办法从文件读取数据并将其输出到 tiovxldc?

    或者、与 LDC 插件相比、是否有任何其他方法可以将图像旋转90度? 我们尝试使用 videoflip、但 fps 显著下降。

    谢谢、

    Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:
     根据昨天的会议讨论、我们作出了以下两项努力:

    1、将 DDR 频率提高到3200MHz 时,视频流流水线冻结的现象 仍然存在。

    2. 从算法供应商和 TI Model Zoo 中量化和编译模型。 使用供应商的算法 将导致冻结、而使用 TI 模型则不会。
     下一步的建议调试策略是什么? 此外、会议期间还提到、可以通过安保部进行图像轮换。 我们的要求是将图像逆时针旋转90度。 您能否提供一些技术支持或参考资料?

    此致、

    Yangtian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangtian:

    您能否执行一些与您在 该主题中提供的内容类似的 DDR 基准测试? 当运行摄像头流水线和 AI 时、最好了解 DDR 负载。 您可以做的是:

    1. 在无任何运行时测量 DDR
    2. 仅运行摄像头流水线时测量 DDR。 与#1的差异将为您提供摄像头流水线的 DDR 负载。
    3. 仅运行 AI 模型时测量 DDR。  与#1的差异将为您提供 AI 的 DDR 负载。
    4. 以上总和是 DDR 负载。

    我在内部检查了有关存储器错误的信息。 这看起来是一些内存损坏。  

    Divyansh Mittal、您是否对使用 DSS  逆时针旋转图像90度有任何意见。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、DSS 没有在内部旋转帧的机制、此任务必须由用户空间应用程序本身执行。