Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
今天、我开始使用适用于边缘 AI 的 SK-TDA4VM 开发板。
已将此 WIC 文件刷写到 microSD 卡中: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-SK-TDA4VM
当我启动电路板,它开始没有问题,但事情是甚至没有做任何事情,它达到 55 摄氏度。
当我启动图像的自定义 AI 选项卡,给照片识别它(默认照片,如火烈鸟或大象),它达到 75 度 Celcius。
问题也是它无法识别任何图像(我尝试了 10 分钟以上),所以我必须关闭板.
这是正常行为吗? 如果没有、电路板有什么问题?
从下面的照片中可以看到、所有电路板都是火的。
P.S.我正在使用 20V 5A c 型适配器为电路板供电。
提前感谢您的帮助、