This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:过热问题

Guru**** 2468490 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519549/sk-tda4vm-overheating-problem

器件型号:SK-TDA4VM
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

今天、我开始使用适用于边缘 AI 的 SK-TDA4VM 开发板。

已将此 WIC 文件刷写到 microSD 卡中: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-SK-TDA4VM

当我启动电路板,它开始没有问题,但事情是甚至没有做任何事情,它达到 55 摄氏度。

当我启动图像的自定义 AI 选项卡,给照片识别它(默认照片,如火烈鸟或大象),它达到 75 度 Celcius。

问题也是它无法识别任何图像(我尝试了 10 分钟以上),所以我必须关闭板.

这是正常行为吗? 如果没有、电路板有什么问题?  

从下面的照片中可以看到、所有电路板都是火的。

P.S.我正在使用 20V 5A c 型适配器为电路板供电。



提前感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elchin:

    当我启动电路板时、它的启动没有问题、但事情是甚至没有做任何事情、它达到 55 摄氏度。
    [/报价]

    是的、这是预期结果。 电路板运行得相当热。 我见过在运行演示时温度大约为 80~90°C。 TDA4VM 本身的工作温度为–40°C 至 105°C、因此应能够处理热量。 但是、您可以将风扇放在散热器上、或者根据需要从桌面风扇中直接通风。  

    问题是它也无法识别任何图像(我尝试了 10 分钟以上)、因此我必须关闭电路板。
    [/报价]

    这是意料之外的情况。 使用预录制视频输入的任何演示是否正常工作? 在演示流水线方面、视频输入应与实时摄像头输入相同、唯一的变化是在流水线的输入部分。

    此致、

    Takuma

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是预期结果。 电路板运行得相当热。 我见过在运行演示时温度大约为 80~90°C。 TDA4VM 本身的工作温度为–40°C 至 105°C、因此应能够处理热量。 但是、您可以将风扇放在散热器上、或者根据需要从桌面风扇中直接通风。  [/报价]

    嗨、Takuma、为了进行测试、我运行多通道测试来测试电路板可以达到的最高温度。 问题是在 92-93 摄氏度后重置自身? 是否也符合预期? 我想,它应该承受 105 度(在纸上)。


    这是意料之中的。 使用预录制视频输入的任何演示是否正常工作? 在演示流水线方面、视频输入应与实时摄像头输入相同、唯一的变化是在流水线的输入部分。

    似乎问题只是关于火烈鸟和大象:D 其他的输入工作正常,没有尝试相机输入虽然.

    提前感谢您的帮助、
    此致

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elchin:

    Takuma、您好、为了进行此测试、我运行多通道测试来测试电路板可以达到的最高温度。 问题是在 92-93 摄氏度后重置自身? 是否也符合预期? 我想,它应该承受 105 度(在纸上)。

    不,它不应该重置在 92-93 摄氏度。 这是意料之外的。 我们过去修复了一些问题、由于某些电源轨因高温和 PMIC 设置而出现不稳定、SoC 会在大约 90°C 时自行复位。 但是、最新的 SDK 应包含修复程序。

    我假设使用了最新的 SDK、但您能否确认使用的是哪个 SDK 版本?

    似乎问题仅仅是关于火烈鸟和大象:D 其他输入工作正常,没有尝试相机输入虽然.
    [/报价]

    可能某些演示模型的性能平庸和/或在应用程序中设置的检测阈值过高。 应该没有问题  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次嗨、Takuma、

    我正在使用此图像:

    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-4K6R4tqhZI/11.00.00.08/tisdk-edgeai-image-j721e-evm.wic.xz

    由于我没有任何终端在此映像中的访问权限,我可以为您提供关于 SDK 版本的唯一信息是演示映像主屏幕上的书面版本号: 11.0

    这是足够的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elchin:

    是的、这正是我要寻找的信息。 11.0 是最新版本、因此它应该集成了 PMIC 的修复程序。

    我将附加一个可以在电路板上运行的 bash 脚本、它会在 PMIC 上执行一些寄存器设置。 您可以在运行演示之前尝试运行这个脚本吗?

    e2e.ti.com/.../sk_5F00_pmic_5F00_reboot_5F00_fix.sh.zip

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    我应用了你的 bash 脚本,这是它的输出:

    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# ./sk_pmic_reboot_fix.sh 
    Error: Write failed
    Error: Write failed
    Error: Write failed
    Error: Write failed
    Error: Write failed
    Error: Write failed
    Error: Read failed
    PMIC A register value failed to change
    Error: Read failed
    PMIC A register value failed to change
    Error: Read failed
    PMIC A register value failed to change
    Error: Read failed
    PMIC B register value failed to change
    Error: Read failed
    PMIC B register value failed to change
    Error: Read failed
    PMIC B register value failed to change
    PMIC registers successfully updated!
    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# ./sk_pmic_reboot_fix.sh 
    Error: Write failed
    Error: Write failed
    Error: Write failed
    Error: Write failed
    Error: Write failed
    Error: Write failed
    Error: Read failed
    PMIC A register value failed to change
    Error: Read failed
    PMIC A register value failed to change
    Error: Read failed
    PMIC A register value failed to change
    Error: Read failed
    PMIC B register value failed to change
    Error: Read failed
    PMIC B register value failed to change
    Error: Read failed
    PMIC B register value failed to change
    PMIC registers successfully updated!
    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# 

    您可以看到所有命令都失败了、我尝试了几次、使用 sudo、不使用 sudo 等

    尽管如此,我尝试再次运行多通道测试,它在 87 度后重新启动,因此问题仍然存在。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elchin:

    您能分享一下该电路板的版本号吗? 主板底部和/或顶部应该有一个贴纸、上面写着“PROC112A1"或“或稍微不同的东西。 “PROC112"不“不会更改、但“A1"可能“可能会更改。

    可能电路板是不同的修订版本号、并且 PMIC 方面发生了变化。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    电路板版本号为 PROC112B (001)。

    此致、
    Elchin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elchin:

    它看起来是一个版本较新的电路板。 不过、浏览我们的原理图文件时、就 PMIC 的集成方式而言、版本 A、A1 和 B 之间的差异应该相同、因此命令应该可以正常工作。

    要进行故障排除、 您能否运行“i2cdetect -y -r 0x2“? 这应该表明、对于两个 PMIC、每个 PMIC 有 4 个 I2C 地址、地址 0x48~0x4F 上有一个器件。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# i2cdetect -y -r 0x2
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- UU -- -- -- -- -- --                         
    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# 
    
    

    这是 该命令的输出。

    此致、
    Elchin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elchin:

    这很奇怪。 看起来 PMIC 位于与以前不同的 I2C 总线上。  

    您能否对所有总线执行 i2cdetect、看看是否有总线填充了 8 个不同的 I2C 地址? 同时、我将尝试在办公室中找到版本 B 电路板。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@tda4vm-sk:~# i2cdetect -y -r 0x2
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- UU -- -- -- -- -- --                         
    root@tda4vm-sk:~# i2cdetect -y -r 0x1
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- UU -- -- -- -- -- --                         
    root@tda4vm-sk:~# i2cdetect -y -r 0x3
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- UU -- -- -- -- -- --                         
    root@tda4vm-sk:~# i2cdetect -y -r    
    

    e2e.ti.com/.../1234.bootlog.txt

    以下是一些附加信息、您可能需要他们来解决问题。

    在代码片段中,我向您展示了不同端口上的 i2c 映射,在该文件中,我向您发送了板的引导日志。

    此致、
    Elchin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在所有总线上执行 i2cdetect、看看是否有总线填充了 8 个不同的 I2C 地址? 同时,我将尝试在办公室中找到版本 B 板。

    这是所有 i2c 总线的片段

    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# for bus in $(seq 0 9); do     echo "====== Scanning I2C bus $bus ======";     i2cdetect -y $bus;     echo ""; done
    ====== Scanning I2C bus 0 ======
    Warning: Can't use SMBus Quick Write command, will skip some addresses
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                                                 
    10:                                                 
    20:                                                 
    30: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    40:                                                 
    50: -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60:                                                 
    70:                                                 
    
    ====== Scanning I2C bus 1 ======
    Warning: Can't use SMBus Quick Write command, will skip some addresses
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                                                 
    10:                                                 
    20:                                                 
    30: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    40:                                                 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60:                                                 
    70:                                                 
    
    ====== Scanning I2C bus 2 ======
    Warning: Can't use SMBus Quick Write command, will skip some addresses
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                                                 
    10:                                                 
    20:                                                 
    30: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    40:                                                 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60:                                                 
    70:                                                 
    
    ====== Scanning I2C bus 3 ======
    Warning: Can't use SMBus Quick Write command, will skip some addresses
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                                                 
    10:                                                 
    20:                                                 
    30: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    40:                                                 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60:                                                 
    70:                                                 
    
    ====== Scanning I2C bus 4 ======
    Warning: Can't use SMBus Quick Write command, will skip some addresses
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                                                 
    10:                                                 
    20:                                                 
    30: 30 -- -- -- -- -- -- 37                         
    40:                                                 
    50: 50 -- -- -- 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60:                                                 
    70:                                                 
    
    ====== Scanning I2C bus 5 ======
    Warning: Can't use SMBus Quick Write command, will skip some addresses
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                                                 
    10:                                                 
    20:                                                 
    30: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    40:                                                 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60:                                                 
    70:                                                 
    
    ====== Scanning I2C bus 6 ======
    Warning: Can't use SMBus Quick Write command, will skip some addresses
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                                                 
    10:                                                 
    20:                                                 
    30: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    40:                                                 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60:                                                 
    70:                                                 
    
    ====== Scanning I2C bus 7 ======
    Warning: Can't use SMBus Quick Write command, will skip some addresses
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                                                 
    10:                                                 
    20:                                                 
    30: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    40:                                                 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60:                                                 
    70:                                                 
    
    ====== Scanning I2C bus 8 ======
    Warning: Can't use SMBus Quick Write command, will skip some addresses
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                                                 
    10:                                                 
    20:                                                 
    30: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    40:                                                 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60:                                                 
    70:                                                 
    
    ====== Scanning I2C bus 9 ======
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elchin:

    能否添加 i2cdetect 命令的-r 选项并重新运行?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    for bus in $(seq 0 9); do
    >     echo "====== Scanning I2C bus $bus ======"
    >     i2cdetect -y -r $bus
    >     echo ""
    > done
    ====== Scanning I2C bus 0 ======
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- UU 49 4a 4b UU 4d 4e 4f 
    50: -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    
    ====== Scanning I2C bus 1 ======
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- UU -- -- -- -- -- --                         
    
    ====== Scanning I2C bus 2 ======
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- UU -- -- -- -- -- --                         
    
    ====== Scanning I2C bus 3 ======
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- UU -- -- -- -- -- --                         
    
    ====== Scanning I2C bus 4 ======
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: 30 -- -- -- -- -- -- 37 -- -- 3a -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: 50 -- -- -- 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    
    ====== Scanning I2C bus 5 ======
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: UU -- -- -- -- -- -- --                         
    
    ====== Scanning I2C bus 6 ======
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: UU -- -- -- -- -- -- --                         
    
    ====== Scanning I2C bus 7 ======
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: UU -- -- -- -- -- -- --                         
    
    ====== Scanning I2C bus 8 ======
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- -- -- -- -- -- -- --                         
    
    ====== Scanning I2C bus 9 ======
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
    70: -- -- -- -- -- -- -- --             

    尊敬的 Takuma:

    以下是带有-r 选项的结果、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elchin:

    您可以尝试运行下面的脚本、然后运行演示吗?

    e2e.ti.com/.../sk_5F00_pmic_5F00_reboot_5F00_fix_5F00_bus0.sh

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# ./sk_pmic_reboot_fix_bus0.sh 
    Error: Could not set address to 0x48: Device or resource busy
    PMIC A register value failed to change
    Error: Could not set address to 0x48: Device or resource busy
    PMIC A register value failed to change
    Error: Could not set address to 0x48: Device or resource busy
    PMIC A register value failed to change
    Error: Could not set address to 0x4c: Device or resource busy
    PMIC B register value failed to change
    Error: Could not set address to 0x4c: Device or resource busy
    PMIC B register value failed to change
    Error: Could not set address to 0x4c: Device or resource busy
    PMIC B register value failed to change
    PMIC registers successfully updated!
    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# 
    
    

    这是给定 sh 文件的输出。

    似乎问题已经解决、现在不会重置为 94 度。

    进行此修改后、其波动幅度在 102 度左右。 我还将其封装到最大程度、此时重置为 114 度。 这些测量是否正常?

    谢谢、
    Elchin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elchin:

    理论上、TDA4VM 可高达 125°C。 在软件中、我们启用了一些机制、以便在达到大约 123~124C 时触发复位。

    不过、114C 有点高。 我仅在 实验室中设置了 ThermoStream 以有意加热 SoC 时才看到这些值。  

    另一方面,如果有很多活动,我会看到 102C 度。 我想我之前提到过、但在运行演示时我看到的是 80~90°C。

    在热性能方面、我相信 SK-TDA4VM 是一款可以改进设计的电路板。 例如、有一个名为 BeagleBoneAI64 的社区板、具有 TDA4VM SoC、但该板的一侧都是一个大型散热器: https://www.beagleboard.org/boards/beaglebone-ai-64 

    此致、

    Takuma