工具/软件:
下表列出了 DSI、DSI-DPI 和 DSI-SDI 下的不同接口。 我们无法准确确定这些术语的含义、因为数据表引用了 2 个 DSI 和 1 个 DPI、但 TRM 中的这一部分引用了 2 个 DPI 和 1 个 DSI。 需要担心的原因是、在该像素格式互操作性表中、获得适用于 eDP 和某些类型 DSI 的 1 像素格式的唯一方法是、如果我们使用 DSI-DPI。


我们的原理图如下所示。 这让我认为我们使用的是 2 个 DSI-SDI(可能串行吗?)。 在这种情况下、DSI 和 eDP 之间没有兼容的像素格式。 通过这个硬件设置、我们可以在 DSI0、DSI1 和 eDP 上同时获得 3 个输出吗?