This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:阐明显示功能

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520255/am69-clarifying-display-capabilities

器件型号:AM69

工具/软件:

下表列出了 DSI、DSI-DPI 和 DSI-SDI 下的不同接口。 我们无法准确确定这些术语的含义、因为数据表引用了 2 个 DSI 和 1 个 DPI、但 TRM 中的这一部分引用了 2 个 DPI 和 1 个 DSI。 需要担心的原因是、在该像素格式互操作性表中、获得适用于 eDP 和某些类型 DSI 的 1 像素格式的唯一方法是、如果我们使用 DSI-DPI。

 

 

 我们的原理图如下所示。 这让我认为我们使用的是 2 个 DSI-SDI(可能串行吗?)。 在这种情况下、DSI 和 eDP 之间没有兼容的像素格式。 通过这个硬件设置、我们可以在 DSI0、DSI1 和 eDP 上同时获得 3 个输出吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认该器件支持 1 个 DPI(并行视频输出)、2 个 DSI(MIPI D-PHY 串行视频输出)和 1 个 eDP/DP(DisplayPort 输出)。  我正在循环另一个有关像素格式问题的资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert、

    为了进行澄清、在本例中、客户的目标格式是同时输出 2 个 DSI 和 1 个 eDP/DP 输出。 那么、我是否正确地说 RGB101010 和 RGB1212 是两个输出的兼容像素格式、并且这种高级架构适用于此应用?

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是指 DSI 和 eDP 接口的输出? 然后、 我们仅支持这些输出接口的 RGB888 输出格式。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh、  

    也许您可以在初始帖子中帮助解释像素互操作性表? 也许我误解了它。 似乎可以获得 3 个输出、我们需要 2xDSI 和 1x eDP 的兼容格式、这似乎就是该表中所示的格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    很抱歉、此互操作性表中的问题是什么? 您的意思是格式支持吗? 这里也是 RGB。 但这是在 DSS 和 DSI/eDP 之间进行的。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh、  

    在原始 e2e 帖子(表 12-401)中引用的表格中、该表格表明在 dispc VP 输出和 eDP 之间、兼容的像素格式为 RGB101010 和 RGB1212。 对于 dispc VP 输出和 DSI 之间、似乎一切都正常。 也许我不理解此表的含义 — dispc VP 输出要求在所有 3 个输出之间保持一致吗? 对于客户而言、尝试驱动 3 个以上显示屏时应考虑哪些注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、从 VP 到 DSI 的格式将保持不变、这将由 DSS 驱动程序在内部处理。 因此、不需要、客户在驱动 3 台显示器时无需考虑该问题。  

    此致、

    Brijesh