This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:J7200 EVM 上使用的按钮

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525829/dra821u-push-buttons-used-on-j7200-evm

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

请解释所有开关的开关 (SW4、SW5、SW6、SW78、SW10、 SW11,应用在附加的图像中的细节,如果不需要太多,我们可以自定义一些开关。

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    请说明所有交换机 (SW4、SW5、SW6、SW78、SW10、 SW11、附加图像中的详细应用、

    这些是按钮。 我不确定您具体提出了什么问题、但请参阅 EVM 用户指南、了解按钮的详细信息和说明。  

    如果不需要太多、我们可以自定义某些交换机。

    我们的 EVM 是一款开发板、因此可以使用按钮执行一些复位。 我希望这些可以在已部署的产品板中进行优化。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请告诉 我这些“SOC INT1“和“SOC INT2“按钮在所附原理图第 18 页中的确切用途。 哪些关键项。 我们可以采取什么功能。 是否有必要按“CAN_WAKE"来“来唤醒处理器。

    请  

    e2e.ti.com/.../7652.PROC079E3D_2800_001_29005F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经展示了下表您之前分享的此内容仅供输入、请按下这些按钮确认我们可以输出的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下图第 18 页中、我们没有使用 USBC、PCI、CSI 和 cam 接口、因此我们不应在设计中使用这些连接、请明确说明。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NET Lebel “PMIC_POR"未“未从 Jacinto 板到达处理器板、如所附图中的圆圈所示。 参见第 11 页。 此外还随附原理图 pdf。  

     e2e.ti.com/.../4571.PROC079E3D_2800_001_29005F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SoC INT1 和 SOC INT2 是通用按钮、可编程/使用用于任何用户事件生成或模拟任何其他事件。  它们的使用是可选的。

    当然、如果您的定制设计未使用 IC 的特定部分 (USBC、PCI、CSI)、那么您的定制设计不需要实现 EVM 设计的这些部分、包括这些部分的配置选项。

    关于网络 PMIC_PORz(该网络来自 DRA821 SOM 板)、网络名为 H_SOC_PROz_1V8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的答复。

    在更新的处理器原理图 PROC105E8A 中、我找不到下面的 Net Lebel。 请确认相同内容。

    PMIC_MCU_PORz

    SYS_PWR_PG

    CON_SOC_PORZ_OUT

    这些都可以在 Jacinto 板上找到、但在处理器板上也可以找到。

    谢谢

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所知、EVM 是一个双板解决方案: PROC079(通用基座)和 PROC105(处理器板)。  它们通过板对板连接器相互连接。  PROC079 上的 J19、J20 与处理器板上的 J6、J5 连接。

    PROC079 上的网络“PMIC_MCU_PORz"是“是与引脚 J20.E17 连接的网络。  PROC105 上的该连接将是 J5.E17、网络名称“H_MCU_PORz_1V8"。“。  这两个网络连接在一起。

    可以对其他网络进行类似的分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    关于 通用基板的“PMIC_MCU_PORz"(“(J20E-E20) 和 PMIC_PORz (JB20-B26) 连接

    您是说两个连接都位于“H_MCU_PORz_1V8"(“(J5-E17) 通用处理器板上。??

    如之前的回复所述、有人告诉我“PMIC_PORZ"位于“位于 H_MCU_PORz_1V8 处。 请确认。

    请参阅随附的图像。

    谢谢、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图文件可供下载、并可追溯板对板连接器之间的信号。   还有什么我们可以帮助的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享确切的 链接和原理图版本。

    谢谢、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRA821 设计文件: 链接

    通用基础板设计文件: Linik

    设计包文件可能包含多个电路板版本的数据。 PROCxyzEwq_RP 的命名约定如下、其中
    - PROC:表示 TI 的处理器产品
    - xyz:此评估板的唯一 ID
    - E:E 表示预量产、空白表示量产
    - wq:表示版本 (w — 主要,空白/q — 次要)
    预量产:'E'+ Num + Letter   Ex. E1、E2、E2A、E3 等
    生产:字母+数字、   例如 A、A1、A2、B、C、 等
    -_RP:发布软件包符号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我没有获得有关请原理图版本的上述文本详细信息。 请告诉我最新的版本号。 根据之前的讨论、有人告诉我、PROC105E8A 是最新的处理器主板和通用基板 PROC079E3D。 这些原理图是上次更新的、请确认。 仍然没有发现它们之间板对板连接器的连接匹配。 如果这些都不是最新的、请在文件夹中分享最新的原理图版本号。

    谢谢、

    Jitndra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    告诉我最新的版本号。

    应用  PROC079E3D_RP sprr411 软件包和中的文件夹 PROC105E8A_RP  sprr424 软件包中的文件夹。

    仍然没有发现它们之间在板对板连接器上的连接匹配。

    Robert 之前已经回答过这一点。 在此处重新引用它。

    [报价 userid=“149639" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525829/dra821u-push-buttons-used-on-j7200-evm/5873594 #5873594“]

    它们通过板对板连接器相互连接。  PROC079 上的 J19、J20 与处理器板上的 J6、J5 连接。

    PROC079 上的网络“PMIC_MCU_PORz"是“是与引脚 J20.E17 连接的网络。  PROC105 上的该连接将是 J5.E17、网络名称“H_MCU_PORz_1V8"。“。  这两个网络连接在一起。

    [/报价]

    J20。  常见处理器板上的电缆长度应映射到等效器件 J5。  DRA821 SoM 上。

    这里并排显示了相应的引脚设置

       

    J20B.B26 (PMIC_PORz) 连接到 J5B.B26 (H_SOC_PORz_1V8)。

    如果您将其用作电路板设计的参考、请使用最新的原理图版本。 如果桌面上有 DRA821 EVM 板、并且尝试查找原理图、则使用与实际电路板版本相匹配的版本。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    [引述 userid=“640100" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525829/dra821u-push-buttons-used-on-j7200-evm/5876037 #5876037“]

    关于 通用基板的“PMIC_MCU_PORz"(“(J20E-E20) 和 PMIC_PORz (JB20-B26) 连接

    您是说两个连接都位于“H_MCU_PORz_1V8"(“(J5-E17) 通用处理器板上。??

    [/报价]

     我不知道你们的困惑是什么。 以下是连接。

    J20E.E17 (PMIC_MCU_PORz)<-> J5E.E17 (H_MCU_PORz_1V8)

    J20B.B26 (PMIC_PORz)<-> J5B.B20 (H_SOC_PORz_1V8)

    H_MCU_PORz_1V8  网络不同于 H_SOC_PORz_1V8 net

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Suman。 这是我这边的错误。

    请分享以下连接详细信息、我可以在处理器板上找到该连接。 如果您有、请分享两块板的板对板引脚映射详细信息。

    SYS_PWR_PG (J20E-E25)

    并附上了 PROC079E3D 通用基础原理图(68 页码中的 33 个)的图像。 我无法在 PROC105E8A 处理器主板上找到所有 3 个标有圆圈的网骨。 请帮助相同。

    谢谢、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    请打开新主题。 此主题已经偏离您的原始按钮查询。 您提到的图片没有出现。

    此致

    Suman