主题:DRA821 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
请解释所有开关的开关 (SW4、SW5、SW6、SW78、SW10、 SW11,应用在附加的图像中的细节,如果不需要太多,我们可以自定义一些开关。
此致、
Jitendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
请解释所有开关的开关 (SW4、SW5、SW6、SW78、SW10、 SW11,应用在附加的图像中的细节,如果不需要太多,我们可以自定义一些开关。
此致、
Jitendra
尊敬的 Jitendra:
请说明所有交换机 (SW4、SW5、SW6、SW78、SW10、 SW11、附加图像中的详细应用、
这些是按钮。 我不确定您具体提出了什么问题、但请参阅 EVM 用户指南、了解按钮的详细信息和说明。
如果不需要太多、我们可以自定义某些交换机。
我们的 EVM 是一款开发板、因此可以使用按钮执行一些复位。 我希望这些可以在已部署的产品板中进行优化。
此致
Suman
尊敬的团队:
请告诉 我这些“SOC INT1“和“SOC INT2“按钮在所附原理图第 18 页中的确切用途。 哪些关键项。 我们可以采取什么功能。 是否有必要按“CAN_WAKE"来“来唤醒处理器。
请
NET Lebel “PMIC_POR"未“未从 Jacinto 板到达处理器板、如所附图中的圆圈所示。 参见第 11 页。 此外还随附原理图 pdf。
SoC INT1 和 SOC INT2 是通用按钮、可编程/使用用于任何用户事件生成或模拟任何其他事件。 它们的使用是可选的。
当然、如果您的定制设计未使用 IC 的特定部分 (USBC、PCI、CSI)、那么您的定制设计不需要实现 EVM 设计的这些部分、包括这些部分的配置选项。
关于网络 PMIC_PORz(该网络来自 DRA821 SOM 板)、网络名为 H_SOC_PROz_1V8
如您所知、EVM 是一个双板解决方案: PROC079(通用基座)和 PROC105(处理器板)。 它们通过板对板连接器相互连接。 PROC079 上的 J19、J20 与处理器板上的 J6、J5 连接。
PROC079 上的网络“PMIC_MCU_PORz"是“是与引脚 J20.E17 连接的网络。 PROC105 上的该连接将是 J5.E17、网络名称“H_MCU_PORz_1V8"。“。 这两个网络连接在一起。
可以对其他网络进行类似的分析。
您好 Robert:
关于 通用基板的“PMIC_MCU_PORz"(“(J20E-E20) 和 PMIC_PORz (JB20-B26) 连接
您是说两个连接都位于“H_MCU_PORz_1V8"(“(J5-E17) 通用处理器板上。??
如之前的回复所述、有人告诉我“PMIC_PORZ"位于“位于 H_MCU_PORz_1V8 处。 请确认。
请参阅随附的图像。
谢谢、
Jitendra
DRA821 设计文件: 链接
通用基础板设计文件: Linik
设计包文件可能包含多个电路板版本的数据。 PROCxyzEwq_RP 的命名约定如下、其中
- PROC:表示 TI 的处理器产品
- xyz:此评估板的唯一 ID
- E:E 表示预量产、空白表示量产
- wq:表示版本 (w — 主要,空白/q — 次要)
预量产:'E'+ Num + Letter Ex. E1、E2、E2A、E3 等
生产:字母+数字、 例如 A、A1、A2、B、C、 等
-_RP:发布软件包符号
尊敬的 Jitendra:
告诉我最新的版本号。
应用 PROC079E3D_RP sprr411 软件包和中的文件夹 PROC105E8A_RP sprr424 软件包中的文件夹。
仍然没有发现它们之间在板对板连接器上的连接匹配。
Robert 之前已经回答过这一点。 在此处重新引用它。
[报价 userid=“149639" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525829/dra821u-push-buttons-used-on-j7200-evm/5873594 #5873594“]它们通过板对板连接器相互连接。 PROC079 上的 J19、J20 与处理器板上的 J6、J5 连接。
PROC079 上的网络“PMIC_MCU_PORz"是“是与引脚 J20.E17 连接的网络。 PROC105 上的该连接将是 J5.E17、网络名称“H_MCU_PORz_1V8"。“。 这两个网络连接在一起。
[/报价]J20。 常见处理器板上的电缆长度应映射到等效器件 J5。 DRA821 SoM 上。
这里并排显示了相应的引脚设置
J20B.B26 (PMIC_PORz) 连接到 J5B.B26 (H_SOC_PORz_1V8)。
如果您将其用作电路板设计的参考、请使用最新的原理图版本。 如果桌面上有 DRA821 EVM 板、并且尝试查找原理图、则使用与实际电路板版本相匹配的版本。
此致
Suman
尊敬的 Jitendra:
[引述 userid=“640100" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525829/dra821u-push-buttons-used-on-j7200-evm/5876037 #5876037“]关于 通用基板的“PMIC_MCU_PORz"(“(J20E-E20) 和 PMIC_PORz (JB20-B26) 连接
您是说两个连接都位于“H_MCU_PORz_1V8"(“(J5-E17) 通用处理器板上。??
[/报价]我不知道你们的困惑是什么。 以下是连接。
J20E.E17 (PMIC_MCU_PORz)<-> J5E.E17 (H_MCU_PORz_1V8)
J20B.B26 (PMIC_PORz)<-> J5B.B20 (H_SOC_PORz_1V8)
H_MCU_PORz_1V8 网络不同于 H_SOC_PORz_1V8 net
此致
Suman
谢谢、Suman。 这是我这边的错误。
请分享以下连接详细信息、我可以在处理器板上找到该连接。 如果您有、请分享两块板的板对板引脚映射详细信息。
SYS_PWR_PG (J20E-E25)
并附上了 PROC079E3D 通用基础原理图(68 页码中的 33 个)的图像。 我无法在 PROC105E8A 处理器主板上找到所有 3 个标有圆圈的网骨。 请帮助相同。
谢谢、
Jitendra