This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR4 信号偏斜

Guru**** 2414260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526350/am625-ddr4-signal-skew

器件型号:AM625

工具/软件:

您好、

我的客户要求以下信号之间存在信号偏差。
我们是否有此类数据?

1) CK 和 ADDR_CTRL
2) CK 和 DQS
3) DQS 和 DQ

谢谢。此致、
田代浩一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    您是指我们 EVM 的信号偏移吗?  我认为我们没有记录这些数据

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您是指我们 EVM 的信号偏斜吗?  [/报价]

    编号 客户询问器件焊盘上的信号时序差异。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我不明白你在问什么。  也许他们正在寻找封装延迟?  请参阅 DDR 布局指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sprad06 的第 5 节

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    客户想要了解的是以下参数。
    a) CMD/ADD/CTRL 信号相对于 CLK 信号的延迟(最小值/最大值)
    b) DQS 信号延迟(最小值/最大值)与 CLK 信号间的关系
    c) DQ 信号延迟(最小值/最大值)与 DQS 信号之间的关系

    问题的背景是:
    客户认为总延迟包括(PCB 延迟)+(封装延迟)+(上述参数 a/b/c)

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在训练过程中、信号延迟得到了优化、并且每个初始化周期的信号延迟很可能会有所不同。  硬件训练算法将调整信号的相对偏斜、以获得最佳时序。  只要您使用 DDR 寄存器配置工具 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x 提供正确的 DDR 配置、 控制器/PHY 训练过程就会在相关信号上产生最佳偏差。  在训练期间应用的信号延迟值仅作为编码值可用、不代表客户可以使用的任何值。   

    此致、

    James