This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:关于 AM62L 中非多路复用异步接口支持的讨论

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746, AM62L, TMS320VC5502, AM3352, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512237/am62l-discussion-for-non-muxed-asynchronous-interface-support-in-am62l

器件型号:AM62L
主题中讨论的其他器件: TMS320VC5502、TMS320C6746、 AM3352、SysConfig

工具/软件:

我们还计划在一些电信产品中使用 AM62L31AOGHAANBR。 与此相关、请回复以下与 AM62L 中的电信异步接口支持相关的问题:

  1. 图 12-172. 用于 NOR 的 GPMC 至 16 位非多路复用存储器 (如 AM62L Sitara 处理器技术参考手册的图 12-172 页号: — 696 所示)请分享器件和存储器之间的连接图。  也位于 PG 上。 No. 693(提及支持非多路复用 NOR 闪存模式或外部器件?)。 因此、如果提供了该界面的任何详细说明、将会有所帮助。
  2. 结合上述问题、我们希望使用 2 个 RGMII 接口和一个 16 位外部存储器接口、如上所述。 引脚多路复用及其专用利用率是否会面临任何挑战。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    感谢您的查询。

    对于引脚输出信号、您需要参考处理器特定的数据表。

    有关支持的接口、请参阅器件比较一节

    通用存储器控制器 GPMC 16 位 (GPMC、原始 NAND、多路复用 NOR)

    支持 GPMC 的引脚输出信号在下一节中进行了说明

    5.3 信号说明

    表 5-25. GPMC0 信号说明

    根据数据表、不允许使用非多路复用 GPMC 接口配置。

    关于可能的引脚多路复用器配置、使用 sysysconfig 工具检查是否可行配置?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    感谢您澄清与引脚排列相关的数据表参考。

    我已经回顾了器件比较部分、其中提到了对 A 的支持 16 位多路复用 NOR 接口

    您能分享详细说明这方面的原理图或方框图吗 16 位多路复用 NOR 闪存接口 与的连接 AM62L 处理器?

    在这里、我们假设 16 位 NOR 闪存是 A 非多路复用 通过连接的存储器器件 多路复用的 16 位 GPMC 接口 规格。

    在我们的用例中、我们连接 TMS320VC5502 TMS320C6746 、和 AC49008(基于 TMS320C64x) 传送带 HPI 接口 连接到 GPMC 接口 AM62L 。 因此、我们需要详细了解 GPMC 如何在这种情况下与 HPI 接口通信。

    之前、我们已成功使用 AM3352 的 GPMC 非多路复用接口 来连接该芯片组。

    关于我们的预期用途、我们考虑两种配置:

    • 情形 1 :使用两个 RGMII 接口 、使 GPMC 连接到的 HPI 接口 TMS320VC5502 TMS320C6746 (均为 16 位)。

    • 情形 2 :使用一个 RMII 接口 、GPMC 连接到 非多路复用 HPI 配置 一半 AC49008 (TMS320C64x) 、它支持 21 个地址线

    如果是 多路复用的 GPMC 配置 可以支持上述两种情况、我们将能够继续使用 AM62L 处理器中使用的一个示例。

    此外、您能否确认我前面提到的 TRM 中的部分是否适用于 AM62L 处理器? 似乎存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    谢谢你。

    在这里、我们假设 16 位 NOR 闪存是 非多路复用 通过连接的存储器器件 多路复用的 16 位 GPMC 接口 AM62L 的特征。

    应该没有问题。 我怀疑地址会从外部锁存。

    [报价 userid=“612130" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512237/am62l-discussion-for-non-muxed-asynchronous-interface-support-in-am62l/5815955 #5815955“]您能否分享详细说明的原理图或方框图 16 位多路复用 NOR 闪存接口 与的连接 AM62L 处理器?

    我怀疑已经讨论了这一点、并确认我们近期没有多路复用模式接口的示例原理图。

    让我再检查一次。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、  

    [报价 userid=“612130" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512237/am62l-discussion-for-non-muxed-asynchronous-interface-support-in-am62l/5815955 #5815955“]

    在我们的用例中、我们连接 TMS320VC5502 TMS320C6746 、和 AC49008(基于 TMS320C64x) 传送带 HPI 接口 连接到 GPMC 接口 AM62L 。 因此、我们需要详细了解 GPMC 如何在这种情况下与 HPI 接口通信。

    之前、我们已成功使用 AM3352 的 GPMC 非多路复用接口 来连接该芯片组。

    关于我们的预期用途、我们考虑两种配置:

    • 情形 1 :使用两个 RGMII 接口 、使 GPMC 连接到的 HPI 接口 TMS320VC5502 TMS320C6746 (均为 16 位)。

    • 情形 2 :使用一个 RMII 接口 、GPMC 连接到 非多路复用 HPI 配置 一半 AC49008 (TMS320C64x) 、它支持 21 个地址线

    如果是 多路复用的 GPMC 配置 可以支持上述两种情况、我们将能够继续使用 AM62L 处理器中使用的一个示例。

    [/报价]

    是否有可在 SOC 和 DSP 之间共享的接口图。

    关于支持的配置、我不确定您是否使用了 SysConfig 来检查允许的配置?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    上面是 SOC( AM3352 ) 和 DSP( TMS320C6746)。

    上面是 SOC( AM3352 ) 和 AC49008( TMS320C64x)。

    上面是 SOC( AM3352 ) 和 DSP (TMS320VC5502)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、  

    谢谢你。

    您上面显示的方框图适用于 AM335x、AM62L 不支持非多路复用模式

    是否有一个可在 SOC 和 DSP 之间共享的接口图。

    之前我在寻找详细的接口图。

    我将检查我们是否在内部与客户有任何经验。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    对。 上面的 SOC ( AM3352 ) 和 AC49008( TMS320C64x) 未多路复用  

    我的 内联问题是我们可以在 AM62L 中使用并行 NOR 闪存接口吗?

    连接下面 SOC 和 DSP 之间接口的参考图。

    请告诉我您的反馈意见。 如果您愿意、我们可以详细讨论相同的内容以供理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、  

    谢谢你。

    请参阅以下专家意见和其他链接以供参考。

    向专家提问:

    客户矩阵、Am62L 主要客户要求支持将 Am62L 与带 HPI 端口的 DSP 连接起来。

    我们是否有任何经验或已完成一些将 GPMC 连接到 HPI 端口的测试。

    由于 AM62L 不支持非多路复用模式、因此推荐使用多路复用模式。

    专家答复

    我认为这应该是可能的。  这个主题中有很多信息: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/371705/hpi-interface-connectivity-with-gpmc-bus

    其他参考资料  

    HPI
    e2e.ti.com/.../how-to-interpret-hpi-timing-diagrams-for-omap-l13x-c674x
    e2e.ti.com/.../connecting-am335x-gpmc-to-c674x-hpi
    e2e.ti.com/.../hpi-interface-connectivity-with-gpmc-bus
    e2e.ti.com/.../2158050
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_GPMC_to_OMAP-L13x_HPI_Interface

    维基不起作用。 我找到了相关的信息并复制到下面的单词 doc

    e2e.ti.com/.../AM335x_5F00_HPI.docx


    e2e.ti.com/.../wait-behavior-in-asynchronous-mode-on-gpmc-module-of-am3352
    e2e.ti.com/.../how-to-reduce-the-gpmc-operating-frequency-of-am335x
    e2e.ti.com/.../c674x-connection-between-two-mcasp-ports
    e2e.ti.com/.../1668247
    e2e.ti.com/.../am335x-and-gpmc-for-hpi-interface-question
    e2e.ti.com/.../981645
    e2e.ti.com/.../977936

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、  

    我可以假设您分享的原理图是经过测试的解决方案、并且您可以使用 AM335x 进行正常工作设计吗?

    如果是、则 AM62L IP 与之类似。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    上述共享原理图是采用 AM3352 进行测试的解决方案。

    那么、您能否在这种情况下分享 AM62L 的连接图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、  

    谢谢你。

    我想我们之前已经讨论过这一点、这里没有多路复用存储器接口的图表。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、  

    我们已生成 Excel 格式的数据表引脚属性。

    请参阅以下内容。 查找 AM62L

    (25)【常见问题解答】AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与 SOC 数据表相关的疑问引脚属性 Excel 格式 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivas、

    我们讨论了非多路复用接口的连接图不可用。

    我们想知道并行 NOR 闪存接口是否能够与 AM62L 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、  

    谢谢你。

    [引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512237/am62l-discussion-for-non-muxed-asynchronous-interface-support-in-am62l/5832520 #5832520“]

    专家答复

    我认为这应该是可能的。  这个主题中有很多信息: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/371705/hpi-interface-connectivity-with-gpmc-bus

    [/报价]

    以上是专家的答复。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    使用 GPMC 连接的 HPI 接口。 基于上述主题和方框图。

    我们可以连接 AM62L 和 HPI 中的 GPMC。 但如上图所示、HPI CNT 引脚连接到 GPMC 中的地址线。 对于 AM62L、我们不能使用此地址线、因为我们在设计中使用了两个 RGMII 接口、该接口与 GPMC 地址线进行多路复用。  

    那么,我们是否有任何解决方案可以充分利用 HPI 的控制信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、  

    所需的 GPMC_A4 或 GPMC_A5 是引脚输出。

    其他总线可以是 GPIO。

    我不确定我们是否有实现用例或示例。  让我与专家核实并为您提供最新信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seenivasa、

    感谢您的更新。

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、  

    谢谢。 将进行检查和更新。

    https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Texas%20Instruments%20PDFs/TMDXICE3359_SCH.pdf

    似乎实现了一个多路复用 GPMC 接口。

    不确定这是否有帮助、但会要求您查看。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seenivasa、

    感谢您分享 上述原理图 、其中展示了一个用于从 AD 多路复用器总线捕获和驱动地址线的外部锁存器。
    当在 AD 多路复用器总线上驱动地址时、GPMC ADVn 信号用于锁存地址信号。
    之后、数据线路出现在 AD 多路复用器总线上、WEN 信号用于锁存数据。

    HPI 协议显示 UHPI_HHWIL (GPMC A4)、UHPI_HR/W (GPMC A5)、UHPI_HCNTL[1:0](GPMC A[11:10]) 均在 UHPI_HDS (GPMC WEN) 的下降沿被锁存。

    在 AD 多路复用模式下使用 GPMC 似乎是可行的、利用外部锁存器将 A4、A5 和 A[11:10]从 AD 多路复用总线锁存并置为有效以发送至 HPI 器件、直到下一个周期。
    HPI 将在 WEN 的下降沿锁存 A4、A5 和 A[11:10]、并在 WEN 的上升沿锁存数据。
    当使用另一个 UHPI_HHWDS (GPMC WEN) 下降沿锁存 UHPI_HHWIL (GPMC A4) 时、在下一个 GPMC 周期之前不需要切换。
    ADVn 下降/上升、WEn 下降/上升以及 AD 多路复用器总线从地址到数据的转换时序均可在 GPMC CONFIG 寄存器中编程。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、  

    谢谢你。

    Chirag、您有机会查看我分享的原理图吗?那就是可以使用的原理图。

    根据 Mark 提供的说明、似乎可以在多路复用模式下连接 AM62L。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivas、

    我已经了解分享的原理图。 Mark 提到的使用 HPI 的多路复用模式访问 HPI 接口的方法似乎是合适的。 但它仍然必须在时序方面进行实际验证。

    此外、还分享了上述详细信息。 我们想知道等待信号的行为是否与 AM3352 GPMC 接口中的行为相同?

    AM62L 的 GPMC 接口中实现的最大和最小接口访问频率是多少?

    我们选择了 AM62L31-G-ANB。 它支持两个以太网选项。

    此致、

    戴夫·哈沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、  

    谢谢你。

    请参阅  数据表的 4 器件比较一节

    我们选择了 AM62L31-G-ANB。 这支持两个以太网选项正确?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivas、

    感谢 RGMII 接口的基准。

    1.  AM62L 中的等待信号行为与 AM3352 GPMC 接口中的等待信号行为相同?
    2. AM62L 的 GPMC 接口中实现的最大和最小接口访问频率(时序)是多少?

    此致、

    戴夫·哈沙尔