主题中讨论的其他器件: TMS320VC5502、TMS320C6746、 AM3352、SysConfig
工具/软件:
我们还计划在一些电信产品中使用 AM62L31AOGHAANBR。 与此相关、请回复以下与 AM62L 中的电信异步接口支持相关的问题:
- 图 12-172. 用于 NOR 的 GPMC 至 16 位非多路复用存储器 (如 AM62L Sitara 处理器技术参考手册的图 12-172 页号: — 696 所示)请分享器件和存储器之间的连接图。 也位于 PG 上。 No. 693(提及支持非多路复用 NOR 闪存模式或外部器件?)。 因此、如果提供了该界面的任何详细说明、将会有所帮助。
- 结合上述问题、我们希望使用 2 个 RGMII 接口和一个 16 位外部存储器接口、如上所述。 引脚多路复用及其专用利用率是否会面临任何挑战。