This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:[MCU][R5F] UART 打印输出乱码

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495030/tda4al-q1-mcu-r5f-uart-print-out-garbled-code

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI

我的 FreeRTOS 应用将在 Yocto 系统上以 SPL 模式运行。

我想创建一个任务来将系统信息打印到 UART。

但是、日志在几秒钟内似乎只是正常的。

 10 秒后、UART 将变为乱码。

如果我 Sciserver_tirtosDeinit、UART 日志将变得正常

您对此案例有何评论?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何打印到 UART 控制台?

    您是否使用 PDK 中的 UART 驱动程序?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  Neehar

    我使用的  UART 控制台具有应用示例的不同功能

     APP_printf/EnetAppUtils_print/AppPrintf App_Console。

    它应该是  PDK 中的 UART 驱动程序

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您是否使用 PDK 中的标准 UART_printf () 进行了测试?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Neehar、

    结果是一样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您是否对 UART 驱动程序进行了任何更改?

    您能否提供要在其中打印到 UART 控制台的代码?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  Neehar

    否、我不对 UART 驱动程序进行任何更改

    请检查随附的

    https://drive.google.com/file/d/1l8ZN-WXvhoQQhZ_NqUajTJOjN623M4dJ/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    让我检查您的附加文件、然后返回给您。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Neehar

    您有任何更新吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我目前具有低带宽、需要进一步深入研究。 我将在一周结束前作出答复。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  Neehar  

    您有任何更新吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    很抱歉耽误时间、我已经有时间研究一下。

    [报价 userid=“603914" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495030/tda4al-q1-mcu-r5f-uart-print-out-garbled-code

    如果我 Sciserver_tirtosDeinit、UART 日志将变得正常

    [/报价]

    是否也在之后重新初始化 sciserver?

    我认为该问题与 UART 模块的时钟和频率问题/更改有关。 您是否对时钟速度进行了任何更改?

    ]我的 FreeRTOS 应用程序正在采用 SPL 模式的 Yocto 系统上运行。

    如何启动 sciserver 应用程序并使用 SPL 设置计时?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    接下来、该问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    现在关闭线程...

    谢谢、

    Neehar