工具/软件:
尊敬的 TI
我的 FreeRTOS 应用将在 Yocto 系统上以 SPL 模式运行。
我想创建一个任务来将系统信息打印到 UART。
但是、日志在几秒钟内似乎只是正常的。
10 秒后、UART 将变为乱码。
如果我 Sciserver_tirtosDeinit、UART 日志将变得正常
您对此案例有何评论?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI
我的 FreeRTOS 应用将在 Yocto 系统上以 SPL 模式运行。
我想创建一个任务来将系统信息打印到 UART。
但是、日志在几秒钟内似乎只是正常的。
10 秒后、UART 将变为乱码。
如果我 Sciserver_tirtosDeinit、UART 日志将变得正常
您对此案例有何评论?
非常感谢
亲爱的 Neehar
否、我不对 UART 驱动程序进行任何更改
请检查随附的
https://drive.google.com/file/d/1l8ZN-WXvhoQQhZ_NqUajTJOjN623M4dJ/view?usp=sharing
尊敬的 Daniel:
很抱歉耽误时间、我已经有时间研究一下。
[报价 userid=“603914" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495030/tda4al-q1-mcu-r5f-uart-print-out-garbled-code如果我 Sciserver_tirtosDeinit、UART 日志将变得正常
[/报价]是否也在之后重新初始化 sciserver?
我认为该问题与 UART 模块的时钟和频率问题/更改有关。 您是否对时钟速度进行了任何更改?
]我的 FreeRTOS 应用程序正在采用 SPL 模式的 Yocto 系统上运行。
如何启动 sciserver 应用程序并使用 SPL 设置计时?
谢谢、
Neehar