主题中讨论的其他器件: SK-AM62-LP
工具/软件:
尊敬的团队:
1.我们需要您的帮助、以提供一个表格、根据不同的模式显示仍然需要 AM6204-Q1 的电压轨。
目的是评估 AM6204-Q1 和 PMIC 的整个功耗、但首先、我们需要了解哪些电源轨仍然存在以及可以禁用哪些电源轨。
从 DS/TRM/EVM 很难判断哪个电源轨属于电压/电源域和时钟。
请帮助检查并提供相关信息。


2.从“sprr471c"来看“来看,似乎 TPS6521920WRHBRQ1 是 AM620-Q1 系列的 PMIC。
因此、我假设 PMIC 上的默认 NVM 设置已经可以完成从部分 I/O 模式到待机模式的所需操作?
=>例如:当从部分 I/O 模式进入 MCU_ONLY 模式时、PMIC 本身知道应该启用或禁用哪个电源轨、因此我们不需要进一步设置寄存器。
是这样吗?
谢谢你。