This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:电压/电源/时钟域中的 MCU 电源轨定义

Guru**** 2481855 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1, SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534651/am620-q1-mcu-rail-definition-in-voltage-power-clock-domain

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件: SK-AM62-LP

工具/软件:

尊敬的团队:

1.我们需要您的帮助、以提供一个表格、根据不同的模式显示仍然需要 AM6204-Q1 的电压轨。

目的是评估 AM6204-Q1 和 PMIC 的整个功耗、但首先、我们需要了解哪些电源轨仍然存在以及可以禁用哪些电源轨。

从 DS/TRM/EVM 很难判断哪个电源轨属于电压/电源域和时钟。

请帮助检查并提供相关信息。

2.从“sprr471c"来看“来看,似乎 TPS6521920WRHBRQ1 是 AM620-Q1 系列的 PMIC。

因此、我假设 PMIC 上的默认 NVM 设置已经可以完成从部分 I/O 模式到待机模式的所需操作?

=>例如:当从部分 I/O 模式进入 MCU_ONLY 模式时、PMIC 本身知道应该启用或禁用哪个电源轨、因此我们不需要进一步设置寄存器。

是这样吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan Wang、  

    感谢您的查询。

    我正在审核查询。

    我可能必须指派给电源专家来提供支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 “部分 IO“是唯一需要关闭外部稳压器的 AM620-Q1 低功耗模式。 该特定 SoC 系列的其余低功耗模式不需要关闭外部电源。  

    为了在支持“部分 IO“LPM 时获得最低功耗、PMIC_LPM_EN0 会将 PMIC 使能引脚驱动为低电平、以触发 OFF 请求。 两个外部分立式 LDO 保持开启状态、以便为 CANUART 电源轨供电。  

    如有任何其他问题、请告知我们。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡布伦达

    感谢您的反馈。

    两个外部分立式 LDO 保持开启状态、以提供 CANUART 电源轨。  [/报价]

    1.如果我的理解正确、请参阅这些 LDO VPP_1V8 VDD_CANUART “我是不是很怕她?“  

    2.如果是正确的,我认为我们不需要为供电  VPP_1V8  因为它主要用于 OTP 设置、所以在部分 I/O 模式下是电源轨。 我是对的吗?

    3.我们使用  TPS6521920WRHBRQ1 所调用的 EVM 中 “SK-AM62-LP (sprr471c)“ 、因此、无论在哪种模式下、此 PMIC OPN 都可以涵盖 AM6204-Q1 的所有所需 OTP 设置?(部分 I/O、DeepSleep 等)?

    这意味着默认 OTP 设置开启 TPS6521920WRHBRQ1  已经知道应该在 ACTIVE/STANDBT...等下打开/关闭哪些电源轨、遵循 AM6204-Q1 的命令?

    4.在部分 I/O 模式下,我们可以了解的电流消耗是多少  VPP_1V8  和  VDD_CANUART VDDSHV_CANUART  电流?

    因为我们需要评估系统的总静态电流。

    期待您的答复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面的回答、如果有任何其他问题、请告知我们。  

    1. 否;对于“部分 IO“低功耗模式、VDDSHV_CANUART 和 VDD_CANUART 是必须保持开启状态的两个电源轨。  
    2. VPP 电子保险丝 ROM 编程电源。 通常用于为 VPP 电源轨供电的外部 LDO、并通过其中一个 SoC 数字引脚启用/禁用。 如数据表中所述、VPP 必须在上电期间禁用(关闭)。  更多信息、请参阅规格中的“一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格“部分。  
    3. 是的、TPS6521920-Q1 经过预先配置、可满足 AM620-Q1 的电源/序列要求。 如前面的一条消息中所述、当支持“部分 IO“LPM 时、PMIC 会关闭。 AM620-Q1 中其余的所有低功耗模式都特别不需要关闭任何电源。  
    4. 部分 IO 功耗以 uW 为单位 (<1mW)。

    谢谢、

    Brenda