This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:DDR 延迟寄存器配置

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537341/am623-ddr-delay-register-configuration

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

我们正在新工程中验证 AM6232 + 4Gb DDR4、发现了 2 个问题:

1. 我们测试了 UDQS 和 DQ12、tDQS2DQ max 为 1.0398、高于 Creteria 0.17UI、tDQSCK 为–350.37ps、小于 Creteria –225ps

2. 我们测试了 LDQS 和 DQ6, tDQS2DQ  max 为 3UI ,其中也比材料高。

是否有任何寄存器用于调整时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kris、能否提供您正在使用的特定 DDR?  此外、您是否使用了 DDR 寄存器配置工具 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x 来为您的特定 DDR 和电路板配置 DDR 子系统?  如果是、请提供生成并在代码构建中使用的文件 (.dtsi 或.h 和.syscfg)。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    感谢您的及时回复。

    您能否分享您的电子邮件地址、以便我向您发送数据表? DDR 的 MPN 为:

    ISSI-43-46QR85120B-16256B

    对于我与团队确认的 SW 部分、我得到答案后会回来。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好克里斯,部件号是足够的,我可以在网上查找.  请在获得软件文件时提供它们。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、我在这里上传文件时遇到了一些问题。

    我给 Zekun 发了一封邮件 ,请他帮忙把邮件寄给你。

    您能帮助检查您的邮箱吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    PFA、感谢一如既往的支持。

    e2e.ti.com/.../0081.k3_2D00_am62x_2D00_ddr_2D00_config.dtsie2e.ti.com/.../0081.settings_5F00_info.syscfg

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是  512Mbx8 还是 256Mbx16?  我假设您使用的是 x16 器件。  您使用的是哪种速度等级的器件?   

    您已设置 CL=17 和 CWL=12、但对于运行的工作频率、它应该为 CL=14(或 13)、CWL=11(或 9)。  对于 1600MTs、CA 奇偶校验延迟应为 4 个时钟。  如果您在 95°C 下工作、tREFI 需要 3900ns(当您更改工作温度时,工具会自动更改此值。  此外、我们在哪里得到 tRCD = 14.16ns。

    可能网络上的数据表不适用。  请发布您正在使用的数据表。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ISSI_2D00_43_2D00_46QR85120B_2D00_16256B_2D0008FF094E1F66FF66E34E09FF2800_1_2900_.pdf

    我们使用 IS43QR16256B-083RBLI 256MB*16 型号、数据速度为 2400。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数据表看起来是相同的、因此以上所有注释都适用。  您需要进行这些更改、可能还需要进行其他更改。  请查看该工具中的所有参数。  如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JJJD

     IS43QR16256B-083RBLI   的数据速度为 2400、但 am623 仅支持 1600。   您认为我们应该   从 DDR4 数据表中  为所有 所需的 SysConfig 选择 1600 个参数吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 SysConfig 的参数调整为 1600 数据速率、并将 syscfg 和 dtsi 文件匹配到以下 docx 文件、  

    但系统无法启动并在 uboot 中阻止、请帮助检查

    e2e.ti.com/.../sysconfig_2D00_1600.docx 

    引导日志:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    引导日志似乎显示您现在已成功完成 DDR 初始化、但您正在尝试从 NAND 器件引导。  现在这是一个完全不同的问题。   

    您是如何对 NAND 器件进行编程的?  您能否详细介绍一下您在设备树中如何配置它?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JJJD

     我   n‘t 不认为这是 NAND 问题,我没有 做任何其他更改,除了 DDR 配置, 我只更改 k3-am62x-ddr-config.dtsi 文件,如果我恢复 k3-am62x-ddr-config.dtsi   文件到早期版本,系统可以正常启动,请帮助检查,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试将附加的文件加载到 SysConfig DDR 工具中并使用生成的配置运行。  我注释掉了一些行、以减少变量的数量。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/settings_5F00_info_5F00_TIchanges.syscfg

    您是否还能发送有效的.dtsi 文件?  它是 SDK 中的默认文件吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James   

     我已经尝试过您的 syscfg 文件、 仍然无法正常工作、将在 uboot 中阻止

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能发送有效的.dtsi 文件?  它是 SDK 中的默认文件吗?

     我附加了可 在以下 docx 文件中使用的 syscfg 和 dtsi 文件、请检查。  我根据 DDR4-2400 数据速度配置它,而不是 SDK 中的默认文件

    e2e.ti.com/.../syscfg_2D00_base_2D00_on_2D00_2400.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用随附的文件(DDR4-1600 配置)、但我更改了 CWL=11、并禁用了 CA 奇偶校验延迟

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/k3_2D00_am62x_2D00_ddr_2D00_config_5F00_CWL11.dtsi

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James   

     我已经尝试了 cwl 11 dtsi 文件,  但仍然无法工作,将阻止在 uboot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、BERT、我不知道为什么 1600 配置不适合您。  我一直在比较这两种情况、我认为唯一会产生重大影响的是以下变化:

    DDRSS.DDR4.config_dram_mr0_cl = 13;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_Mr2_CWL = 9;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_MR5_ca_par_lat =“4 个时钟“;

    如果您可以逐个更改、回到 2400 配置中的配置、那么我可能能够解释正在发生的情况。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James   

     正如您所预测的那样、 恢复 cl/cwL/ca_par_lat 值与  1600 配置的 2400 配置相同后 、 系统可以正常引导。

    请帮助解释原因,这可能是硬件布局问题吗?  

    DDRSS.DDR4.config_dram_mr0_cl = 17;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_Mr2_CWL = 12;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_MR5_ca_par_lat =“5 个时钟;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否同时恢复了所有这些功能?  如果是、您能尝试逐一更改吗?  这将有助于缩小问题范围。  可以尝试以下组合:

    DDRSS.DDR4.config_dram_mr0_cl = 13;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_Mr2_CWL = 12;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_MR5_ca_par_lat =“5 个时钟;

    DDRSS.DDR4.config_dram_mr0_cl = 13;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_Mr2_CWL = 9;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_MR5_ca_par_lat =“5 个时钟;

     

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  :James:

    以下 组合 (CWL=12) 可以正常启动

    DDRSS.DDR4.config_dram_mr0_cl = 13;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_Mr2_CWL = 12;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_MR5_ca_par_lat =“5 个时钟;

    以下 组合 (cwl=9) 不起作用、将在 uboot 中阻止

    DDRSS.DDR4.config_dram_mr0_cl = 13;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_Mr2_CWL = 9;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_MR5_ca_par_lat =“5 个时钟;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要时间进行调查。  可能有一些与 ca_par 延迟相关的时序、这需要增加 cas 写入延迟、并且无法在工具中正确计算该延迟。  我来检查一下

    您是否需要 CA 奇偶校验?  如果没有、您应该能够将其禁用。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James  

      

    我需要时间进行调查。  可能有一些与 ca_par 延迟相关的时序、这需要增加 cas 写入延迟、并且无法在工具中正确计算该延迟。  我来检查一下

      好的、等待您的回答

    您是否需要 CA 奇偶校验?  如果没有、您应该能够将其禁用。

      实际上我们没有太多的 DDR 经验,你建议启用 CA 奇偶校验吗?   启用 CA 奇偶校验时还需要执行任何其他工作?

    此外、我们想测试 写入 CRC 函数、请告诉我如何启用 CRC 函数、我在 SysConfig 工具中找不到任何相关信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CA 奇偶校验需要对软件进行一些更改才能正确处理错误。  我没有看到太多客户在使用它。  我将尝试禁用、以查看这是否会影响 CWL 设置。

    同样、通常不使用 WRITE CRC 函数、因此 SysConfig 工具中不提供该启用功能。  大多数客户使用 DDR 控制器的内联 ECC 功能来支持纠错、如果这是您最终需要的功能、

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James  

    看起来 DDR 芯片 IS43QR16256B-083RBLI 不支持 ECC ,只支持 CRC ,所以我们不能使用 ECC 函数,对吗?   

    续订:

    我添加属性  TI、ECC 使能   在 dts 文件 k3-am64-ddr.dtsi 中  、为了启用 ECC、系统无法确实引导、将在 uboot 中阻止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与团队讨论、我们的器件可能在非常恶劣的环境中工作、因此我们可能需要启用  CA 奇偶校验和 CRC 函数   您说过“CA 奇偶校验需要一些软件更改才能正确处理错误“、那么您是否可以在启用 CA 奇偶校验时提供软件更改的示例代码?   对于写入 CRC 函数,请帮助提供启用它的方法 。

    我们使用 Linux SDK 版本 10.01.10.04  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BERT、ECC 是控制器的一个功能、因此可与您的存储器配合使用。  我怀疑您的 ECC 配置有问题。   

    目前未涵盖对 CA 奇偶校验和 CRC 的软件支持。  如果要启用这些功能、则必须使用自定义代码来处理它们。  如果我们能使 ECC 正常工作、那么 ECC 是否足以满足您的环境要求?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许 ECC 是足够的, 我们将测试.  对于 ECC 函数、 我在 dts 文件 k3-am64-ddr.dtsi 中添加属性 ti、ecc-enable 来启用它、 对吗?  是否需要进行任何其他配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保使用正确的标志进行编译。  有关更多信息、请 访问:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_01_05_03/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-DDRSS.html

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信 在 DDR dtsi 文件和 r5_defconfig CONFIG_K3_INLINE_ECC 文件中添加了属性 ti、ecc-enable、但仍然引导失败、 在 uboot 中出现块。  从下面的引导日志中、您可以看到 ECC 已启用。  我们使用的 DDR 内存大小 ID 为 512MB,这是可能的原因吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我能否从软件团队那里获得帮助。

    只是为了确认、如果您不启用 ECC、引导会起作用?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认禁用 ECC 时系统引导正常  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    您是否 在 U-Boot A53 defconfig 中定义了 SYS_MEM_TOP_HIDE 选项? 如果是、其值设置为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、下面是、值

    CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x2600000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    启用 ECC 后、总可用 DDR 大小减小 1/9、约为 0x3900000。 DDR 总大小应为 0x1c700000。 因此、U-Boot 中至少有三个必须相应调整的位置。

    首先是总内存大小。 在 U-Boot 器件树 arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dtsi 中:

    内存@80000000{
        ...
         REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000 >;

    您可能已经将其大小更改为 0x20000000。 但请现在将其更改为 0x1c700000。

    下一个是 OPTEE 加载地址。 它在 U-Boot 器件树 arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dtsi 中定义:

    SECURE_DDR:optee@9e800000{
         REG =<0x00 0x9e800000 0x00 0x01800000>;/*对于 OP-TEE */

    请将其位置 0x9e800000 更改为 0x9af00000。

    最后、请在您的电路板 A53 defconfig 中按如下所示添加新的被测者加载地址。

    CONFIG_K3_OPTEE_LOAD_ADDR=0x9af00000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bin

    抱歉、延迟响应、仍然引导失败、正如您所说的完成、下面是引导日志

    我的 DTS:

    内存@80000000{
    bootph-pre-ram;
    device_type =“存储器“;
    /* 512M RAM */
    REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x1c700000>;
    };

    SECURE_DDR:optee@9e800000{
    REG =<0x00 0x9af00000 0x00 0x01800000>;/*对于 OP-TEE */
    对齐=<0x1000>;
    无映射;
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    事实证明、ATF 和 OPTEE 包必须重新编译为新的 OPTEE 加载地址。

    此外、一旦启用 ECC、当前 DM 固件位于 DDR 区域之外。 它也必须重新安置。 我会让你知道的变化的细节,一旦我想出.

    BTY、

    [引用 userid=“7730" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537341/am623-ddr-delay-register-configuration/5950939

    首先是总内存大小。 在 U-Boot 器件树 arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dtsi 中:

    内存@80000000{
        ...
         REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000 >;

    您可能已经将其大小更改为 0x20000000。 但请现在将其更改为 0x1c700000。

    [/报价]

    必须在 arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts 中完成此总存储器大小更改。 它会覆盖 k3-am62x-sk-common.dtsi 中定义的存储器@8000000 节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bin  

    此外、一旦启用 ECC、当前 DM 固件位于 DDR 区域之外。 它也必须重新安置。 我会让你知道的变化的细节,一旦我想出.

     好的、等待您的回答

    必须在 arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts 中完成此总存储器大小更改。 它会覆盖 k3-am62x-sk-common.dtsi 中定义的存储器@8000000 节点。

     实际上、我们使用 k3-am62-lp-sk.dts、而不是 k3-am625-sk.dts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    如电子邮件所述、客户需要将硬件发送到生产线。 您对其硬件设计有何结论? 可以继续吗?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BERT

    我想您可以发布另一个主题来讨论 Bin 的 CRC 和 ECC 问题。 最好不要将这两个问题混为一谈。

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zekun

      好的

    嗨、Bin

    Bin Liu 

    我已经创建了一个新的主题,让我们在其中讨论,非常感谢  

    e2e.ti.com/.../am623-system-can-t-boot-normally-when-open-ddr-ecc-function

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我认为如果我们可以解决 ECC 问题、就不需要实现 CRC 或 CA 奇偶校验。  这是正确的吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James   

      CRC 和 CA 奇偶校验现在不是必需的功能,但我想知道您的问题的目的. 您是否意味着如果打开 CRC 和 CA 奇偶校验、应更改硬件设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我只是想结束这个主题、想知道 ECC 是否只能满足您的需求。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James   

    我需要时间进行调查。  可能有一些与 ca_par 延迟相关的时序、这需要增加 cas 写入延迟、并且无法在工具中正确计算该延迟。  我来检查一下

     您对上述评论有任何更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢提醒

    我刚刚注意到、您正在将 CA 奇偶校验设置为“5 个时钟“。  您应该将其设置为“4 个时钟“、因为您运行的是 1600MTs

    可以尝试使用此设置吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James   

    我已经尝试过以下值之前, 它无法引导,阻止在 uboot   

    DDRSS.DDR4.config_dram_mr0_cl = 13;

    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_Mr2_CWL = 9;
    DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_MR5_ca_par_lat =“4 个时钟“;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我有时间调查更多。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您在这里有任何更新吗?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、尚未对此进行调查。  请留出更多时间

    此致、

    James