This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:DDR4

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572459/am6442-ddr4

器件型号:AM6442


工具/软件:

尊敬的支持团队:

请允许我确认有关以下主题的类似案例:
e2e.ti.com/.../am6442-ddr-tck-margin-and-speed-change

AM6442 的 DDR 合规性测试结果为“失败“。
对于“TCK (avg) 上升沿测量 (JEDEC 标准编号 79-4D、表 172)“。

规格: 1.25ns≤TCK (avg)≤1.50ns
结果:
最小值:1.249710ns
平均值:1.249996ns
最大值:1.250302ns

测试机构认为:“规格下限为 1.250ns、
即 1600Mbps 的时钟周期。 由于这是一个容易出现故障的评估项目、
运行被视为可接受。“ 但是、最终用户询问了以下问题:
----------------------------
问题 1: 关于时钟规格、为什么要这样设置?
问题 2: 如果是 800MHz、则中位值应为 1.25ns。 此规格从何而来?
----------------------------

上面引用的线程包含以下注释。

保罗说:
为此时钟提供源的 PLL 在器件的时序闭合期间考虑了一些变化。
因此、您无需降低频率即可考虑数据表的最小时钟周期。


您能否提供文档、清楚地说明提供此时钟的 PLL 存在差异
在器件的时序闭合期间考虑的过这种情况、这不是问题吗?

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的支持团队:

    有人可以就这件事发表评论吗?
    如果需要任何信息来完成我们的查询,请告诉我们。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、我们没有任何具体说明这一点的文档。  数据表确实提到了对 JEDEC 标准的合规性、我们已验证了 PVT 中的接口可在 800MHz 下运行。  必须使用 SYSFW API 来实现 PLL 配置、以获得最佳配置。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的答复。

    据我所知、数据表规定符合 JEDEC 标准和
    在 PVT 条件下验证了该在 800MHz 下运行的情况。
    JEDEC 和 DDR4 数据表规定、对于 1600MT/s DDR4、器件的延迟为 1.25ns 至 1.5ns。

    1.25ns 是可以接受的、但根据电流测试结果、
    正如我在上一篇文章中所述、 平均值为 1.249996ns。
    了解有必要进行调整(例如更改 PLL 设置)是否正确?

    引用的线程规定、即使在 1.2497ns 时也不需要 PLL 调整。
    理解此解释不正确是正确的吗?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1280742/am6442-ddr-tck-margin-and-speed-change

    为此时钟提供源的 PLL 在器件的时序闭合期间考虑了一些变化。
    因此、您无需降低频率即可考虑数据表的最小时钟周期。

    此外、指导我们的客户使用 SYSFW API 实现 PLL 配置
    为实现最佳设置、您能否提供我们应该参考的源代码?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Kanae、JEDEC 规范将 TCK (avg) 定义为任何连续 200 周期窗口内的平均时钟周期。  在发布的结果中是否采用这种方法来测量时钟?  如果对不同数量的时钟周期求平均值、则会得到不同的结果。

    正确配置 PLL 以避免过多抖动非常重要。  在原始线程中不清楚 PLL 的配置方式、因此在这种情况下可能是配置错误。  我们要求客户使用 SYSFW API 来配置 PLL、以确保正确的配置。  有关更多信息、请参阅以下内容: https://software-dl.ti.com/tisci/esd/11_01_02/5_soc_doc/am64x/pll_data.html

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的答复。

    JEDEC 规范将 TCK (avg) 定义为 200 个连续时钟周期内的平均时钟周期、
    测量时钟的方法。

    我将与我们的客户分享您提供的信息。

    此致、
    Knane