https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572459/am6442-ddr4
器件型号:AM6442工具/软件:
尊敬的支持团队:
请允许我确认有关以下主题的类似案例:
e2e.ti.com/.../am6442-ddr-tck-margin-and-speed-change
AM6442 的 DDR 合规性测试结果为“失败“。
对于“TCK (avg) 上升沿测量 (JEDEC 标准编号 79-4D、表 172)“。
规格: 1.25ns≤TCK (avg)≤1.50ns
结果:
最小值:1.249710ns
平均值:1.249996ns
最大值:1.250302ns
测试机构认为:“规格下限为 1.250ns、
即 1600Mbps 的时钟周期。 由于这是一个容易出现故障的评估项目、
运行被视为可接受。“ 但是、最终用户询问了以下问题:
----------------------------
问题 1: 关于时钟规格、为什么要这样设置?
问题 2: 如果是 800MHz、则中位值应为 1.25ns。 此规格从何而来?
----------------------------
上面引用的线程包含以下注释。
保罗说:
为此时钟提供源的 PLL 在器件的时序闭合期间考虑了一些变化。
因此、您无需降低频率即可考虑数据表的最小时钟周期。
您能否提供文档、清楚地说明提供此时钟的 PLL 存在差异
在器件的时序闭合期间考虑的过这种情况、这不是问题吗?
此致、
Kanae