This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:如何在 CCS Theia 内更新 C2000 编译器

Guru**** 2609465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1578771/ccstudio-theia-how-to-update-c2000-compiler-inside-ccs-theia

部件号:CCSTUDIO-THEIA


尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

用户是否可以在 CCS 20.3 中更新 C2000 编译器?

如果是、请向我们展示如何操作?

或者用户必须离线更新它(在 CCS Theia 之外)。

即、访问 www.ti.com/.../C2000-CGT

下载它并在 CCS Theia 中注册?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS IDE 不再检查编译器更新。 这是设计使然。 用户将需要手动或通过 Resource Explorer(如果有)进行更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我们已通过上面的链接成功更新了 CCS 外部的编译器。

    我们之所以问这个问题、是因为对于一些客户来说、在他们的计算机中安装任何.exe 都是一件大事、这使得每次 CCS 更新都 很耗时、因为他们需要发出票证、获得批准和获得 IT 支持。 这就是为什么他们想知道是否有应用内更新、包括编译器更新和器件支持更新。

    但这与一些客户完全不同、他们更喜欢同时使用固定编译器/器件支持进行 CCS 更新。

    无论如何、我们的客户有不同的支持需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是为什么他们想知道是否有应用内更新、包括编译器更新和器件支持更新。

    一个选项是 CCS 中的 Resource Explorer。 软件包管理器允许您安装其他软件包(如编译器)。 但是、它并不具有所有可用版本、只有几个关键版本。