请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCSTUDIO-THEIA 尊敬的 champs:
我向我们的客户询问这个问题。
用户是否可以在 CCS 20.3 中更新 C2000 编译器?
如果是、请向我们展示如何操作?
或者用户必须离线更新它(在 CCS Theia 之外)。
下载它并在 CCS Theia 中注册?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 champs:
我向我们的客户询问这个问题。
用户是否可以在 CCS 20.3 中更新 C2000 编译器?
如果是、请向我们展示如何操作?
或者用户必须离线更新它(在 CCS Theia 之外)。
下载它并在 CCS Theia 中注册?
尊敬的 Ki:
我们已通过上面的链接成功更新了 CCS 外部的编译器。
我们之所以问这个问题、是因为对于一些客户来说、在他们的计算机中安装任何.exe 都是一件大事、这使得每次 CCS 更新都 很耗时、因为他们需要发出票证、获得批准和获得 IT 支持。 这就是为什么他们想知道是否有应用内更新、包括编译器更新和器件支持更新。
但这与一些客户完全不同、他们更喜欢同时使用固定编译器/器件支持进行 CCS 更新。
无论如何、我们的客户有不同的支持需求。