Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP
器件型号: AM62D-Q1
主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LP
尊敬的专家:
问:您能告诉我如何在 AM62D 评估板上编写和引导由“AM62A SDK“构建的 SBL null 吗?
或者、您能否解释一下如何写入和引导由“AM62A"评估“评估板上的“AM62D SDK“构建的 SBL null?
如 本主题所述、在 AM62A 和 AM62D 上运行相同程序时存在差异。 假设 AM62A 和 AM62D 的 C7x 性能没有差异、并且 DDR 性能没有差异、那么我怀疑电路或引导加载程序存在差异。
引导加载程序处于以下情况、因此我计划消除这种测量差异:
使用适用于 SK-am62a-LP 的 mcu_plus_sdk_am62ax_11_01_00_16 进行构建 (sbl_null.release.hs_fs.tiimage)
使用 am62d-EVM 的 freertos_sdk_am62dx_11_01_00_16 进行构建 (sbl_null.release.hs_fs.tiimage)
作为测试、我为 AM62D 修改了 default_sbl_null_hs_fs.cfg 的.tiimage、以引用 AM62A SDK 并进行了构建、但错误日志是输出的。
此致、
正常