This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:如何标准化 AM62A 和 AM62D 的引导加载程序

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1584647/am62d-q1-how-to-standardize-the-bootloader-for-am62a-and-am62d

器件型号: AM62D-Q1
主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LP

尊敬的专家:

问:您能告诉我如何在 AM62D 评估板上编写和引导由“AM62A SDK“构建的 SBL null 吗?
或者、您能否解释一下如何写入和引导由“AM62A"评估“评估板上的“AM62D SDK“构建的 SBL null?

本主题所述、在 AM62A 和 AM62D 上运行相同程序时存在差异。 假设 AM62A 和 AM62D 的 C7x 性能没有差异、并且 DDR 性能没有差异、那么我怀疑电路或引导加载程序存在差异。

引导加载程序处于以下情况、因此我计划消除这种测量差异:
使用适用于 SK-am62a-LP 的 mcu_plus_sdk_am62ax_11_01_00_16 进行构建 (sbl_null.release.hs_fs.tiimage)
使用 am62d-EVM 的 freertos_sdk_am62dx_11_01_00_16 进行构建 (sbl_null.release.hs_fs.tiimage)

作为测试、我为 AM62D 修改了 default_sbl_null_hs_fs.cfg 的.tiimage、以引用 AM62A SDK 并进行了构建、但错误日志是输出的。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    区别在于每个 EVM 上使用的闪存器件不同。 AM62D EVM 具有 一个 NOR 闪存 S28HS512T、但 AM62A EVM 具有 一个 NAND 闪存 W35N01JWTBAG。 我想如果您要对 AM62A EVM 上的 AM62D EVM 使用 SBL NULL、则必须替换这两个 EVM 的闪存配置、反之亦然。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    很抱歉、您稍后回复、感谢您的支持。

    我将尝试调整似乎与闪存相关的.cfg 文件。 如果您有任何其他注意事项或参考资料、如果您能分享这些内容、我将不胜感激。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    很抱歉有其他问题。

    关于原始问题和 本主题 中 EVM 之间的性能差异(1.06 次)、 NOR 闪存和 NAND 闪存之间的区别是否是原因?
    我们认为、从闪存引导后的操作不应受到闪存类型差异的影响。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    这与 SBL 时序还是 C7x 时序的性能差异有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    这是关于 SBL 时序的性能差异还是关于 C7x 时序的性能差异?

    这是在 SBL 启动后加载.out 时的性能。 我们正在研究如何根据 SBL 启动时的引导内容来确定性能是否会发生变化。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    C7x 性能的性能差异似乎不可能是由 SBL 导致的、在您分享的线程中、我看到 Shreyansh 让您尝试一些操作、您可以更新对该线程本身的观察结果。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的会议:

    感谢您的答复。 我明白了。

    我认为从两个 EVM 上的 eMMC 读取 null_sl 将消除 EVM 之间的差异、因此我将尝试这种方法。 更换 NOR 和 NAND 驱动程序需要时间、因为这需要调查相关文件并确定需要更正的内容、因此我稍后会将其推迟。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的会议:

    两个 EVM 都从 eMMC 读取和引导了 SBL_NULL、但执行过程周期没有变化。 因此、我怀疑引导加载程序与引导加载程序无关。

    此致、
    正常