This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:上电期间 VDD_CANUART 和 1.8V IO 电源之间的要求

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592626/am62a7-requirements-between-vdd_canuart-and-1-8v-io-supplies-during-power-up

器件型号: AM62A7
主题中讨论的其他器件: TPS22965-Q1

我参考了以下用户指南来检查电源连接和顺序。

TPS65931211-Q1 适用于 AM62A 的 PMIC 用户指南
www.ti.com/.../slvucm3.pdf

VDD_CANUART 和 1.8V IO 电源似乎不满足数据表中的上电序列要求。 VDD_CANUART 在 1.8V IO 电源之前上电。

是否允许 VDD_CANUART 在 1.8V IO 电源之前上电?

此致、

大辅

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。 我们的客户正在等待您的回复。

    我将补充我的第一个职位。

    VDD_CANUART(波形 F)连接到 TLV705075。 TLV705075 由 TPS22965-Q1 启用、它由 TPS65931211-Q1 的 GPIO4 启用、一旦启用 TPS65931211-Q1、TPS65931211-Q1 的 GPIO4 会在 any2active 序列中毫无延迟地在 0µs 激活。

    1.8V IO 电源(波形 C)连接到 TPS65931211-Q1 的 BUCK5 或 LDO4。 一旦启用 TPS65931211-Q1、TPS65931211-Q1 的 BUCK5 和 LDO4 将启用、并在 any2active 序列中延迟 10、000µs。

    因此、连接到 TLV705075 的 VDD_CANUART(波形 F)将早于连接到 TPS65931211-Q1 的 BUCK5 或 LDO4 的 1.8V IO 电源(波形 C)上电。

    是否允许 VDD_CANUART 在 1.8V IO 电源之前上电?

    如果否、“适用于 AM62A 的 TPS65931211-Q1 PMIC 用户指南(SLVUCM3–2023 年 7 月)“中所示的连接是否存在错误?

    请尽快给我一个答案。 请及时回复。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大辅山:

    一旦启用 TPS65931211-Q1、TPS65931211-Q1 的 GPIO4 即会按照 any2active 序列在 0µs 处激活、没有延迟。

    我的理解是在 0us 后、GPIO4 启用是启用外部 VSYS_3V3 稳压器的默认值。 如果 GPIO4 需要启用 VDD_CANUART、则需要在 PMIC 的 NVM 中相应地对 GPIO4 进行编程以实现时序。  但我不知道编程细节。 如果您需要查看有关内部 PMIC NVM 的更多详细信息、请告诉我。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan-san:

    感谢您的答复。

    正如我在第一篇文章中所说的、我已经检查了以下用户指南。

    TPS65931211-Q1 适用于 AM62A 的 PMIC 用户指南
    https://www.ti.com/lit/ug/slvucm3/slvucm3.pdf

    TPS65931211-Q1 针对 AM62A 进行了优化、因此不需要更改 NVM 设置。

    当由 EN 引脚启用时、TPS65931211-Q1 会触发 any2active 序列、并立即激活 GPIO4 (0µs) 且没有延迟。

    我的理解不正确吗?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、前田山大介、

    感谢您提供更多详细信息。

    由于我目前被分配此分析、我可能需要更多详细信息:

    是否应在基于 AM62A 的设计中考虑部分 I/O 低功耗模式(CANUART I/O 库保持唤醒能力)?

    感谢您的澄清!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、前田山大介、

    请忽略我的问题。 根据 适用于 AM62A SoC 的 TPS65931211-Q1 PMIC 指南   、我实际上知道 需要 TLV705075 (LDO)  支持 I/O 低功耗模式 这是 CANUART I/O 库所必需的。

     请期待通过分析进行后续跟进。

     谢谢!

     此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大辅山:

    图 6-5 描述了 GPIO4 命令系统主 3.3V 电源稳压器/开关的用例。 这就是 0 秒延迟的原因:

    否则、正如数据表中已经看到的、VDD_CANUART 的以下要求:

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan-san:

    感谢您的答复。

    我知道 VDD_CANUART(波形 F)的要求仅在数据表的注释 (9) 中描述、并且可接受以下上电序列。

    我的理解是否正确?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、前田山大介、

    因为客户选择的电源配置提供了  支持 I/O 低功耗模式  对于 CANUART I/O 组、VDD_CANUART 在 VDD_CORE 之前正确上电、如注释 9 和 10 所述。  

    因此、允许 VDD_CANUART(在波形 F 中进行了更正)在 1.8V(波形 C)IO 电源之前斜升。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、前田山大介、

    实现部分 IO 模式时、VDD_CAMUART 由由常开型 VDDSHV_MCU 电源供电的独立 LDO 生成

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1340905/faq-am62a7-am62a7-q1-am62a3-am62a3-q1-am62a1-q1-am62d-q1---custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62a-lp-schematics 

    当不使用部分 IO 模式时。 建议将 VDD_CANUART 连接到 VDD_CORE 电源。

    此致、

    Sreenivasa.