This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:使用 TI AM64xx 上的内核开发包减少 Rootfs 和内核占用空间

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1604821/am6421-rootfs-and-kernel-footprint-reduction-using-buildroot-on-ti-am64xx

器件型号: AM6421

您好团队:

我需要支持如何在 10Mb 大小内减少内核和 rootfs 文件 ystm 的占用空间。 我希望通过 QSPI 加载、它具有基本功能、最少的外设工作、例如以太网、USB、UART、SPI 和 GPIO。

需要获得有关可以添加或删除哪些封装的支持。

此致、

Shraddha N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraddha:

    您可能需要构建 tisdk-tiny-image 或 tisdk-tiny-initramfs、以便获得适合您用例的最小图像。

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/11_02_08_02/exports/docs/linux/Foundational_Components_Filesystem.html

    您可以使用 Yocto 构建这些映像并尝试一下。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    我能够为 tisdk-tiny-initramfs 生成映像、但看到有多个用于引导和映像的文件、我能否获取有关生成的文件以及哪些文件用于 EVM 板的信息?

    此致、

    Shraddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraddha:

    如果您的 EVM 是 HS-EVM FS 器件、则使用 hs-fs-evm.bin 文件。 如果是 HS-SE 器件、则使用 hs-evm.bin 、否则用于通用器件 gp-evm.bin。  

    希望这有所帮助

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    对于 rootfs、我看到下面的文件、但当我们刷写到 NOR 或 NAND 闪存时、我们需要 img 格式的闪存。 因此、我应该使用哪些文件以及如何将其转换为 img 格式。

    此外、我可以看到 rootfs.cpio 文件的大小为 70MB、我期望在使用 tiny-initramfs 配置时小于 10MB。  

    对于 tispl.bin 和 u-boot.img 文件没有可用的 hs-fs 文件、那么我 是否应该使用 tispl.bin 和 u-boot.img、对吗?

    此致

    Shraddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraddha:

    您能否查看包含可用作 AM64x 参考的 tinyfs 的 AM62x Processor SDK 安装程序、看看它是否有所帮助

    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-PvdSyIiioq/11.02.08.02/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.02.08.02-Linux-x86-Install.bin

    此外、您可以在下面的链接中参阅、了解如何通过优化 Tiny initramfs 来缩短用户空间引导时间。

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_01_10_04/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_boot_quickly.html#reducing-userspace-boot-time

    请告诉我该怎么做。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Suren Porwar 

    我构建了 tisdk-tiny-initramfs、rootfs、我以.cpio 格式获得、我尝试通过 USB DFU 将其加载到 eMMC 中。 刷写成功、但启动直至 Uboot、

    然后在 Uboot 提示符下、输入以下命令从 eMMC 引导

    => setenv mmcdev 0

    => setenv bootpart 0

    =>引导

    这不会从 eMMC 引导、下面是日志

    U-Boot SPL 2025.01-00766-g7493977a537f (Dec 03 2025 - 15:20:36 +0000)
    Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331
    Please resend tiboot3.bin in case of UART/DFU boot
    resetting ...
    
    U-Boot SPL 2025.01-00766-g7493977a537f (Dec 03 2025 - 15:20:36 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.2.5--v11.02.05 (Fancy Rat)')
    Set clock rates for '/a53@0', CPU: 1000MHz at Speed Grade 'S'
    SPL initial stack usage: 13536 bytes
    Trying to boot from MMC1
    Authentication passed
    Authentication passed
    Loading Environment from nowhere... OK
    init_env from device 9 not supported!
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.13.0(release):v2.13.0-259-ge0c4d3903b-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 07:01:36, Jul  1 2025
    I/TC:
    I/TC: OP-TEE version: 4.7.0-47-ga9690ae39 (gcc version 13.4.0 (GCC)) #1 Thu Aug  7 15:25:10 UTC 2025 aarch64
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: GIC redistributor base address not provided
    I/TC: Assuming default GIC group status and modifier
    I/TC: SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.2.5--v11.02.05 (Fancy Rat)')
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: EIP76D TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
    
    U-Boot SPL 2025.01-00766-g7493977a537f (Dec 03 2025 - 15:20:36 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.2.5--v11.02.05 (Fancy Rat)')
    Trying to boot from MMC1
    Authentication passed
    Authentication passed
    
    
    U-Boot 2025.01-00766-g7493977a537f (Dec 03 2025 - 15:20:36 +0000)
    
    SoC:   AM64X SR2.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM642 EVM
    Board: AM64-EVM rev D
    DRAM:  2 GiB
    Core:  111 devices, 34 uclasses, devicetree: separate
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@2: phy_connect() failed
    , eth2: icssg1-eth-port@0
    Hit any key to stop autoboot:  0
    => setenv mmcdev 0
    => setenv bootpart 0
    => boot
    switch to partitions #0, OK
    mmc0(part 0) is current device
    SD/MMC found on device 0
    Can't set block device
    Failed to load '/boot/Image'
    Failed to load '/boot/dtb/ti/k3-am642-evm.dtb'
    libfdt fdt_check_header(): FDT_ERR_BADMAGIC
    No FDT memory address configured. Please configure
    the FDT address via "fdt addr <address>" command.
    Aborting!
    Failed to load '/boot/dtb/ti/k3-am642-evm-onboard-clkgen-pcie-serdes.dtbo'
    Bad Linux ARM64 Image magic!
    Scanning for bootflows in all bootdevs
    Seq  Method       State   Uclass    Part  Name                      Filename
    ---  -----------  ------  --------  ----  ------------------------  ----------------
    Scanning bootdev 'mmc@fa00000.bootdev':
    MMC: no card present
    MMC: no card present
    MMC: no card present
    Scanning bootdev 'mmc@fa10000.bootdev':
    No USB controllers found
    ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: phy_startup failed
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: am65_cpsw_start end error
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000ethernet@800000: phy_connect() failed
    MMC: no card present
    ** Bad device specification mmc 1 **
    Couldn't find partition mmc 1:2
    No UBIFS volume mounted!
    prueth_port icssg1-eth-port@0: failed to boot PRU0: -1
    BOOTP broadcast 1
    BOOTP broadcast 2
    BOOTP broadcast 3
    BOOTP broadcast 4
    BOOTP broadcast 5
    BOOTP broadcast 6
    BOOTP broadcast 7
    BOOTP broadcast 8
    BOOTP broadcast 9

    从上面的日志中、它找不到引导/映像

    在器件 0 上找到 SD/MMC
    无法设置块设备
    无法加载/boot/Image
    无法加载/boot/dtb/ti/k3-am642-evm.dtb

    1.如果我提取 tar 文件,引导和根文件夹为空。

    2.从 eMMC 引导、Uboot SPL 和 ubbot iamge 日期为 2025 年 12 月 3 日、但我最近已经按照 Yocto 构建过程的正确步骤构建了此映像。

    这里有什么问题?

    同样对 tisdk-tiny-image 进行观察。

    我需要的另一个信息是,如果我使用微型图像,那么 rootfs 和 image 是否会有诸如 remoteproc 和 remoteproc 固件之类的基本模块来在 r5, hsr/prp 上运行应用?

    此外、它我还生成具有 cpio 格式或 ext4 格式的微型映像、器件是否能够从 eMMC 或 GPMC nand 闪存引导?

    谢谢、此致

    Shraddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraddha:

    您是否修改了 Linux 内核器件树中的引导参数 以从 eMMC 引导?  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren

    我仅刷写引导映像和 rootfs、内核映像和 dtb、我不会单独刷写它。  

    您是否修改了 Linux 内核器件树中的引导参数 、以便从 eMMC 引导?  [/报价]

    因此未修改任何引导参数。 请告诉我需要进行哪些更改、以及如何单独刷写内核映像和从 eMMC 引导。

    此外、如何将内核映像和 DTB 打包在 rootfs 的引导文件夹中?

    我尝试在 build/conf/local.conf 文件中添加以下 coomand 并再次构建该映像

    image_install:append =“kernel-image kernel-devicetree“

    但通过上述更改、我没有看到内核映像和器件树已添加到 rootfs

    此致

    Shraddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraddha:

    给您发送了一封电子邮件、您能回复吗?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraddha:

    想检查此处是否仍需要支持? 请回复我发送给您的电子邮件。

    此致、

    Suren