Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728
器件型号: AM5718
主题: AM5728 中讨论的其他器件
您好、
我们目前正在我们的设计中使用 AM5728、并且 PCB 的设计也是相同的。 将 SoC 替换为 AM5718 需要进行哪些更改? 这些器件是否直接引脚兼容?
TPS6590378 在现有设计中用作 PMIC。
此致、
Thariq
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728
器件型号: AM5718
主题: AM5728 中讨论的其他器件
您好、
我们目前正在我们的设计中使用 AM5728、并且 PCB 的设计也是相同的。 将 SoC 替换为 AM5718 需要进行哪些更改? 这些器件是否直接引脚兼容?
TPS6590378 在现有设计中用作 PMIC。
此致、
Thariq
它们不是引脚对引脚兼容的。 请参阅以下文档:
此致、
Josue
ThariQ、
很可能、是的、取决于您的设计。 请参阅现有文档:
为 AM574x、AM572x 和 AM571 供电的 TPS659037 用户指南
-Josue
您好、
目前、我们正在使用 AM5728 的 VOUT1 通过 RGB 转 LVDS 发送器连接 LVDS LCD。 VDDSHV2 为 3V3。
- AM5718 是否可以使用相同的配置?
-上面分享的链接中的兼容性指南提到了 AM5718 的 VOUT1 以 1V8 运行,但 AM5718 IDK 原理图有 3V3 连接到 VDDSHV2。 您能澄清一下吗?
此致、
Thariq
您好、
我指的是 AM574x、AM572x 和 AM571x 兼容性指南 的第 3.4.2 节。 请澄清 VOUT1 与 VDDSHV2 是否可以在 3V3 上使用。 下面附加了 AM5728 的电流电路以供您参考。

此致、
Thariq
感谢您在应用手册中确定注释。 我的声明是正确的、说明 VDDSHV2 可以在 1.8V 或 3.3V 下运行。 但是、DSS 似乎仅在 1.8V 下适用。 如果您查看 AM5718 的数据手册、第 7.7 节显示子系统 — 视频输出端口提供了 VOUT1、VOUT2、VOUT3 的时序信息。 仅在 1.8V 下运行时、该时序才能得到保证。 本文档还包含您引用的应用手册中标识的相同注释:

我理解与 支持 3V3 for VOUT 的 AM5718 IDK 原理图存在混淆。 我不知道历史、但可能最初受到支持、但后来发现时序问题、导致 3.3V 支持被取消。