This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:与 AM5728 引脚兼容

Guru**** 2868450 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621829/am5718-pin-compatibility-with-am5728

器件型号: AM5718
主题: AM5728 中讨论的其他器件

您好、

我们目前正在我们的设计中使用 AM5728、并且 PCB 的设计也是相同的。 将 SoC 替换为 AM5718 需要进行哪些更改? 这些器件是否直接引脚兼容?

TPS6590378 在现有设计中用作 PMIC。

此致、

Thariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thariq CP 、

    它们不是引脚对引脚兼容的。 请参阅以下文档:  

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     TPS6590378 是否可用作具有现有连接的 PMIC?

    此致、

    Thariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ThariQ、

    很可能、是的、取决于您的设计。 请参阅现有文档:

    为 AM574x、AM572x 和 AM571 供电的 TPS659037 用户指南

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前、我们正在使用 AM5728 的 VOUT1 通过 RGB 转 LVDS 发送器连接 LVDS LCD。 VDDSHV2 为 3V3。

    - AM5718 是否可以使用相同的配置?

    -上面分享的链接中的兼容性指南提到了 AM5718 的 VOUT1 以 1V8 运行,但 AM5718 IDK 原理图有 3V3 连接到 VDDSHV2。 您能澄清一下吗?

    此致、

    Thariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT1 来自 IO 组 VDDSHV2、该器件可以在 AM572x 和 AM571x 的 1.8V 或 3.3V 下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我指的是  AM574x、AM572x 和 AM571x 兼容性指南 的第 3.4.2 节。 请澄清 VOUT1 与 VDDSHV2 是否可以在 3V3 上使用。 下面附加了 AM5728 的电流电路以供您参考。

    此致、

    Thariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在应用手册中确定注释。  我的声明是正确的、说明 VDDSHV2 可以在 1.8V 或 3.3V 下运行。  但是、DSS 似乎仅在 1.8V 下适用。  如果您查看 AM5718 的数据手册、第 7.7 节显示子系统 — 视频输出端口提供了 VOUT1、VOUT2、VOUT3 的时序信息。  仅在 1.8V 下运行时、该时序才能得到保证。  本文档还包含您引用的应用手册中标识的相同注释:

    我理解与 支持 3V3 for VOUT 的 AM5718 IDK 原理图存在混淆。  我不知道历史、但可能最初受到支持、但后来发现时序问题、导致 3.3V 支持被取消。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们是否可以使用从 PMIC 的 SMPS 8 生成的 VDD_1V8 为 VDDSHV2 供电?

    请参阅 AM571x 器件数据表的 5.10 电源序列一节下的注释 6。

    此致、

    Thariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — 假设 SMPS8 能够满足您的电源需求、VDDSHV2 可以与 VDD_1V8 电源轨结合使用。