This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:[AM64x/AM243x EVM] FT4232H 仅显示 2 个 UART 端口、而不是特定 Windows 11 PC 上的 4 个

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624524/am6442-am64x-am243x-evm-ft4232h-only-showing-2-uart-ports-instead-of-4-on-specific-windows-11-pc

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: SK-AM64B、 TMDS64EVM

TI E2E 团队大家好、

我遇到的问题是 FT4232H (UART 转 USB) TMDS64GPEVM 无法在特定 PC 上完全识别。

【问题描述】 仅在有问题的 PC 上运行 2 个 COM 端口 设备管理器中识别并枚举、而普通 PC 可以正确识别所有设备 4 个 COM 端口 测量 EVM 和 USB 数据线。

【环境】

  • 硬件: AM64x/AM243x EVM (TMDS64GPEVM)

  • 连接: Micro-B USB 连接器 (J26 - FTDI USB)

  • 操作系统: 两台 PC 都在运行 Windows 11. 。

  • 驱动器: 两个系统上均安装了最新的 FTDI VCP 驱动程序。
    https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

【故障排除已完成】

  1. 已交换 USB 电缆和 EVM 本身、但仅特定 PC 上的问题仍然存在。

  2. 已验证 FT4232H 是否由总线供电、以及电源 LED 是否处于活动状态。

  3. 使用“FTClean"删除“删除旧驱动程序后已尝试重新安装 FTDI 驱动程序、但仍仅显示 2 个端口。

【问题】

  1. 是否有任何特定的 Windows 11 设置或 BIOS/UEFI 配置(例如 USB 节电或控制器模式)可能阻止 Quad UART 完全枚举?

  2. 是否为 Windows 11 推荐了特定的驱动程序版本来确保 FT4232H 的所有 4 个端口都已映射?

  3. 这是否与隐藏的器件冲突或 Windows 中的 COM 端口分配限制有关?

如果需要任何建议或前提条件来确保所有 4 个端口都被正确识别、我将不胜感激。

此致、
Jack Cha

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    我在办公室中有一个 SK-AM64B 入门套件、没有 TMDS64EVM。 但我从原理图中注意到、我们的 SK-AM62X 与 TMDS64EVM 具有完全相同的 FTDI 芯片 — FT4232HL。

    首先、您是否可以在 Windows 11 设备管理器中看到“端口 ( COM & LPT )“一节以及其中显示的一些默认设备?

    接下来、 我尝试安装为 FT4232HL 芯片推荐的 FTDI 芯片原始驱动程序。  我成功地在  Windows 11 x64 上安装了四路 VCP、但没有出现此类问题。

    1.请访问 网站 https://ftdichip.com/product-category/products/ic/  并在搜索栏中填写 FTDI 芯片的名称。

    2.点击 “零件号“列中名为“FT4232HL"的“的链接。 您将进入产品订购页面、向下滚动、单击 “驱动程序“。 在“Drivers(驱动程序)“下选择“VCP Drivers (VCP 驱动程序

    因此,我验证了 链接 建议: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ 是正确的。  

    从页面上“当前支持的 VCP 驱动程序“部分下的“处理器体系结构“表中、请选择从以下行下载驱动程序:

    操作系统= Windows(桌面)*/ 发布日期 (2025年03月04日)/x64(64 位)/VCP 驱动程序版本: 2.12.36.20

     将下载一个名为 CDM-v2.12.36.20-WHQL-Certified.zip 的存档文件、然后进行解压缩。

    您可以下载以下手册: 适用于 Windows 10/11 的 FTDI 驱动程序安装指南

     从第 3.3 节“ 手动安装“开始逐一执行这些步骤

    希望这对您有所帮助。 期待您的反馈!

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照上面的下载说明和第 3.3 节中的手动安装进行了操作。 随附的图像显示了设置。 正如预期的那样、仅显示 COM3 和 COM4。

    在这种状态下、按照 TI AM64x EVM 快速入门指南中的说明、仅识别两个端口、而不是四个端口。 此外、通过 WIC 的 Linux 标识(uSD 卡引导示例)在 COM3 或 COM4 上不可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我卸载了它与 CDM 卸载程序,并再次尝试,这次, 4 被捕获。 这是一个成功

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong Gyun:

    我很高兴听到您通过该指南找到了解决方案。

    我正在关闭已解决的问题。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov