This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:关于 MAIN_UART0 引脚与 TDA4VEN 中 UART 实例之间的对应关系

Guru**** 2961900 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TDA4VEN-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626812/tda4ven-q1-about-the-correspondence-between-the-main_uart0-pin-and-the-uart-instance-in-tda4ven

器件型号: TDA4VEN-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

你(们)好

 

【问题】
在 TDA4VEN 上使用 MAIN_UART0 时、是否有可能在内部分配 MAIN 域中除 UART0 以外的 UART 实例(如 UART1)?
我想确认 SoC 引脚名称 (MAIN_UART0) 与主域 UART 实例(UART0/1/…)之间的对应关系 由于设计规格的差异、TRM 上的测试可能不匹配。

【背景】
在 J722S EVM 上、执行闪存写入时、我们使用 UART 引导模式+ UART Uniflash 进行写入。 此时、我们指定的串行端口地址通过引用 TRM 存储器映射被识别为主域 UART0。

ttyS2.png

MemoryMap.png

然而、当我们尝试使用我们制造的产品板上的 MAIN_UART0 端子执行相同的写入操作时、没有 UART 响应、无法完成写入。 我们目前正在调查原因、希望确认终端名称和 UART 实例之间的对应关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furuna:

    我已通知相应的硬件专家对该问题进行了调查。

    提前感谢您的耐心。

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furuna:

    回答您的直接问题:是的、信号名称是直接的 1:1 映射。 TDA4VEN 数据表的表 5-72 中列出的 UART0_TXD(焊球 F20)、UART0_RXD(焊球 F19)、UART0_CTSn(焊球 E22)和 UART0_RTSn(焊球 B21)明确对应于主域中的 UART0 外设实例 — 基址 0x0002800000。 引脚名称和 UART 实例编号之间没有内部重映射或别名。

    您的 dmesg 解释也是正确的:MMIO 0x2800000 处的 ttyS2 是主 UART0。 这在 J722S 和 TDA4VEN-Q1 之间是一致的、因为它们共享相同的存储器映射和 UART IP(都由 TDA4VEN TRM 涵盖)。

    因此、引脚到实例映射似乎不是问题的原因。 由于 UniFlash UART 刷写在 J722S EVM 上可以运行、但不在您的定制 TDA4VEN-Q1 电路板上、因此我建议使用以下检查清单:

    1.引导模式引脚配置
    TDA4VEN TRM 的表 5-1 确认 ROM 代码使用 UART0 以及 XMODEM 协议来实现 UART 引导模式。 但是、只有在上电前正确设置引导模式引脚时、才会激活 UART 引导。

    对于 UART 作为主引导模式、TDA4VEN TRM 第 5.3 节所需的引导模式引脚值为:
    - BOOTMODE[2:0]= 011(根据表 5-3 选择 25MHz PLL 参考时钟 — 确认其与电路板的振荡器匹配)
    - BOOTMODE[6:3]= 0111(根据表 5-4 选择 UART 作为主引导外设)

    此外、TDA4VEN TRM 的第 5.3.1 节规定、所有引导模式引脚(包括保留的引脚)都必须通过连接到 VDDSHV3 或接地的电阻上拉至高电平或低电平。 它们不得保持悬空。 如果定制电路板上任何保留的引导模式引脚悬空、则引导行为未定义。

    请对照 EVM 原理图验证电路板上的这些引脚状态。

    2. TX/RX 交叉
    确认 SoC 上的 UART0_TXD (F20) 连接到主机侧 UART 适配器的 RXD、而 UART0_RXD (F19) 连接到适配器的 TXD。

    3、信号完整性
    TDA4VEN 数据表的表 6-129 列出了 UART 时序条件:RXD 上的输入压摆率必须为 0.5 5 V/ns、TXD 上的输出负载电容不得超过 30 pF。 应该对照 PCB 布线和信号路径中的任何缓冲器进行检查。

    您能否在定制电路板和 UniFlash 连接日志上共享您的引导模式引脚配置或显示的任何错误消息?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的详细说明。


    关于引导模式引脚、我们已参考 TRM 确认没有问题。

    2.我们还确认了实际设备上的 TX/RX 交叉。

    3.关于 SI、我们将从现在开始检查压摆率是否不是问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furuna:

    感谢您的更新。 在检查压摆率时、还需要研究定制电路板上并联的其他几个方面。

    1.确认 UART 引导模式实际处于活动状态--'C' ping 测试
    TDA4VEN TRM 的第 5.4.7 节介绍了一个简单的诊断:一旦 ROM 进入 UART 引导模式、它就会立即开始以 115200 波特 8-n-1 的 ping 命令形式发送 ASCII “C"字符“字符、并继续发送 120 秒、然后中止到备份引导(如果配置了备份引导)。 将终端以 115200 波特 8-n-1 的方式连接到 UART0、并观察输出。

    如果您看到干净的“C"字符“字符:UART 引导模式已确认处于活动状态、TXD 路径正在物理工作、IO 电压在该方向上兼容、波特率正确。

    如果看不到任何内容或字符乱码:这表示 ROM 未进入 UART 引导模式(检查引导模式配置和备用引导源)、或者 TXD 路径上存在物理层问题 — 例如 IO 电压不匹配、电平转换器阻止或导致信号失真、或者振荡器频率不匹配导致的波特率错误。

    2.保留的引导模式引脚
    由于您确认引导模式正确、因此我想确保检查了所有引脚的情况、而不仅仅是功能引脚的情况。 TDA4VEN TRM 的第 5.3.1 节明确指出、保留的引导模式引脚也必须通过电阻拉高或拉低、它们不得悬空。 如果定制电路板上任何保留的引导模式引脚悬空、则无论功能引脚值如何、引导行为都是未定义的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您解释详细信息。

    我会检查一下。

    此致、