This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:MCSPI 总线支持的最大 CLK 频率

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628274/dra821u-maximum-supported-clk-frequency-of-mcspi-bus

器件型号: DRA821U

任何人都可以帮助阐明 SPICLKREF 和 MCSPI 总线支持的最大 CLK 频率吗?

在第 12.1.5.4.3.8 节中、SPICLKREF 似乎在 50MHz 上运行。 如果分频器设置为 1、则 SPI CLK 将在 50MHz 处运行。

image.png

但是、根据数据表的第 7.9.5.15.1 节、SPI CLK 的最短周期时间为 20.8ns (48MHz)、而不是 20ns (50MHz)。 此外,对于计算 SM8 和 SM9 的 A 的两个方程,它们在 P 上是分开的 denpending ,并似乎假设当 P=20.8ns 时,将没有 Fratio ?

我们应该依赖哪一份文件?  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    MCSPI 支持的时钟为 50MHz。 但我可以将其转发给硬件团队专家进行进一步评论。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    McSPI 可以在 50MHz 下运行。 数据表中的 20.8ns 最短周期时间((48MHz 最大值)需要在未来修订版本中更新。