This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:QSPI SDR+ TAP 模式下 OSPI 参考时钟的限制

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA829J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1627330/dra829j-constraints-on-ospi-reference-clock-for-qspi-sdr-tap-mode

器件型号: DRA829J

尊敬的 TI-Team:

我们计划使用 DRA829J 的 OSPI0 和 OSPI1 接口分别与 NOR 闪存和 MRAM 通信:

  • 对于 NOR 闪存、我们使用带抽头的 50MHz、QSPI SDR 模式。
  • 对于 MRAM、我们仅限于使用带抽头的 40MHz、QSPI SDR 模式。

为了支持此组合、我们计划为 MCU_PLL1_HSDIV4 的两个外设提供时钟并将其设置为 400MHz。 这样、使用值为 8 和 10 的 OSPI_CONFIG_REG[MSTR_BAUD_DIV_FLD]、我们计划达到所需的频率。

您能否帮助回答以下问题:

  • 使用 OSPI0_RCLK = 400MHz 时、您是否看到任何问题?
    到目前为止,我们尝试了 200MHz 在 maimum,但我看到在 TRM 中的几句话告诉 400MHz。
  • 您是否看到上述配置(包括内部分频值)适用于使用 TAP 的 QSPI SDR 模式?
    据我所知、Tap 的内部分裂至少应为 4 个、但如果有明确的限制、则是未知的。

谢谢。
Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    我确认 TRM 提到了在 400MHz 运行的 OSPI RCLK。 我没有看到任何与此相关的问题、但请让我在内部进行回顾、我将在星期一上告知您。

    就分频值而言、如果可以为 400MHz 配置 MCU_PLL1_HSDIV4、则使用 8 和 10 时不会出现问题。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我也在 TRM 中看到了 400MHz 、但很感谢您确认、因为我看到了一些 E2E 主题讨论了 200MHz。  

     期待收到您的回复。

    此致、
    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    您是否有机会在内部查看该主题?

    谢谢。
    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    我仍在与团队确认确切的详细信息。 很抱歉耽误时间、我会在听到具体内容后立即跟进。

    是否担心使用 分压器 6 的 200MHz RCLK 来在 MRAM 上实现 33.33MHz?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    如果可以对其进行优先排序、我们需要在文档中修正值、我将不胜感激。

     

    继续使用 分频值为 6 的 200MHz RCLK 以在 MRAM 上实现 33.33MHz 是否有任何问题?

    性能。 MRAM 的运行速度高达 40MHz、我们不想降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    您是否有关于 OSPI 配置的任何更新?

    谢谢、
    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    我仍在与同一个团队确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我只是想跟进一下、这方面是否有任何更新?

    如果可能、您能否分享可能提供反馈的预计时间?

    谢谢。
    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    根据团队的反馈、该器件将 RCLK 限制为 200MHz。  

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    不是我希望听到的,但现在有一些确定性。

    您是否知道这是否计划反映在 TRM/数据表中?

    谢谢。
    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    我已提交内部 TT 以更新文档。 此更改应在下一个 TI.com 版本中的适用情况下反映在 TRM 和数据表中。

    感谢您的关注、如果您有任何其他问题、请随时提交额外的 TT。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    同时还讨论基准 时钟,我忘记跟您讨论初始消息中的第二个问题 — 您知道 OSPI 内部除数在使用 TAP 模式方面有何具体限制吗?

    具体思路是我们尝试在 OSPI1 上达到 40MHz 接口时钟。

    谢谢。
    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    我的理解是、抽头除数必须至少为 4、然后才会这样定义以下可用值。 使用 200MHz RCLK 时、下一个可用的除数为/6、将产生~33.33MHz。

    此致、
    标记