This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:J721EXCP01EVM 数量有问题。

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630427/j721excpxevm-j721excp01evm-quantity-is-1pcs-defective

器件型号: J721EXCPXEVM
主题中讨论的其他器件: J722SXH01EVM

你好。

我是 G-Tek INT 的 Lee Jinwook。

APEC 2021 中见面
J721S2XSOMG01EVM*3eA
J721EXCP01EVM*3eA
J722SXH01EVM*2ea
我已经购买了产品。

其中一个 J721EXCP01EVM 有缺陷。

缺陷的内容如下所示。

1.症状:引导加载操作 x

- 5 个缺陷中有 4 个

2.检查点

- SD 卡+通电插件: 0.6A(坏)/ 0.9A(好)

- SD(良好)交换:良好的董事会运作 o /坏的董事会运作 x

-更换 SOC(良好的产品)板:良好的产品板操作 o /坏的板操作 x

-更换连接器(正常):良好或不良的板操作 x


就这些。

请贵公司采取适当措施。

谢谢你。

JINWOOK

KakaoTalk_20260306_120638409_01.jpg

KakaoTalk_20260306_120638409.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您在使用  J721EXCP01EVM 其中一个时遇到问题。   

    1.您是否厌倦了更换已知可正常工作的 J721S2XSOMG01EVM 并将其安装在无法正常工作的 J721EXCP01EVM 上?  (这有助于找出导致问题的电路板。)  

    2.在安装 J721S2XSOMG01EVM 之前、在每个位置插入扳手并顺时针转动、确保千斤顶螺钉已紧固/完全就位。  请注意、如果不这样做、高度升高可能会阻止 SOM 模块连接器完全匹配。

    验证千斤顶螺杆是否正确后、可以安装 SOM 模块并将其拧紧。

    3.插入电源并启用电源开关时,哪些 LED 会亮起?  应该存在:

    LD2: 指示输入电源已启用

    LD5: 指示处理器的主电源域处于活动状态

    LD6: 指示处理器的 MCU 电源域处于活动状态

    LD7: 指示 EVM 主稳压器处于活动状态

     

    4.您是否将 USB 接口连接到 PC 以进行终端记录/引导验证?  如果是、您使用的是哪个 USB 接口?

    如果连接到 J43 (MCU-UART)、则 LED LD10 是否亮起?  如果是 — USB 连接处于活动状态。

    如果连接到 J44(主 UART)、则 LED LD11 是否亮起?  如果是 — USB 连接处于活动状态。

    5. 您是否验证了 DIP 开关设置 是否正确(也许与已知可正常工作的 J721EXCP01EVM 进行比较)?  具体而言、SW8 和 SW9 设置引导模式。  

    有时 DIP 开关看起来正确、但设置位置错误。  建议将每个单独的开关复位到其他位置、然后再次设置到正确的位置。  当开关改变状态时、应听到/感觉到咔嗒声。

    回答这些问题并执行这些测试将有助于确定问题的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我正在回复您的电子邮件。

    1. 我通过将 SOM 替换为已知可正常工作的 J721S2XSOMG01EVM 来测试故障电路板。  -即使在安装已知可正常工作的 J721S2XSOMG01EVM 后、J721EXCP01EVM 仍无法运行。
    2. 2.我检查了所有螺钉在每个位置均已牢固拧紧、并多次重新组装电路板进行测试。
    1. 我之前进行检查时、电路板根本没有引导、我不记得哪些 LED 亮起。 目前很难检查、因为电路板当前正在等待发货。 然而、电流消耗为 0.9A、这与正常工作板 (1.3A) 不同。
    2. 我通过 USB 将电路板连接到 PC、并尝试通过串行端口检查日志数据、但未显示任何内容。 电路板根本无法引导。
    3. 我已根据手册确认 DIP 开关设置正确无误。

    就是这样。

    谢谢你。

    Jin Wook。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会将电路板发送回 TI。  如果确定电路板有故障、TI 将直接向您发送更换电路板。  因此、您能否从装运箱中拉出 EVM 并执行请求的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、
    我将为电路板测试做好准备。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经准备好测试电路板了。

    请给我一个订单

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关初始调试步骤、请查看我对此主题的原始响应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我们确认、即使在执行交叉测试后、它仍然不起作用。 比较详细信息附加在 PDF 文件中。
    2. 由于我们已经多次检查和测试、因此不存在组装问题。 J721EXCP01EVM 仍然无法正常工作
    3. LED 亮起。 LD2、LD5、LD6 和 LD7 的照明方式与正常工作单元的照明方式相同。 照片附加在 PDF 文件中。
    4. 我们连接到 J44 主 UART、LD11 也亮起。 此外、在 PC 上检测到该端口。 但是、未显示引导日志。 照片附加在 PDF 文件中。
    5. 我们确认、DIP 开关设置与正常工作的 J721EXCP01EVM 上的设置相同。 相关信息附加在 PDF 文件中。

     e2e.ti.com/.../TDA4AL_5F00_faultyEVM_5F00_test.pdf

    以上所有内容均可在随附的 PDF 文件中进行验证。

    此外、我们确认大约有 0.3A 初始电流值的差异 与有问题的电路板之间的热阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供测试报告。  同样、很抱歉您在使用此电路板时遇到问题。  使用 LED 状态指示灯时、似乎处理器已通电、USB 连接(终端)也是如此。   

    关于 DIP 开关 — 是否可以切换每个位置,然后返回原始设置?  请确认您在每次切换时感受到/听到“咔嗒“声。  有时 DIP 开关看起来在一个位置、但实际设置在另一个位置。  重置每个 DIP 开关将有助于消除这种情况。

    卸下 SD 卡后、能否向内按压 SD 卡固定框架的每个翅片(使用小螺丝刀或类似工具)?  针脚很容易弯曲、可能与 SD 卡接触不良。  向内按将有助于消除可能受到的任何损害。

    要确认- SOM 模块在另一个基板上工作正常、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7658.TDA4AL_5F00_faultyEVM_5F00_test.pdf

    你(们)好

    我正在就标题回复您。

    1.用途:分享 EVM 板测试结果
    2.答案+测试结果
    1) 深度开关重置:当我移动开关,我得到了一个清晰的声音和一个 TikTok 声音,当我点击的位置。 我已经检查过很多次。
    2) SD 卡笼触点: SD 卡笼触点区域中的针脚似乎没有弯曲,且似乎处于正确接触状态。
    但我按下它们并多次检查它们。
    3) 仔细检查,在有缺陷的主板上使用的 SOM 在其他基板上也运行良好。
    我昨天又检查了一次、之前已经测试过几次。
    3.附件:测试结果
    4、其他

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您执行这些测试。   虽然不清楚 J721EXCP01EVM 存在什么问题、但我同意似乎存在问题。

    请通过以下链接申请更换: 链接。 向下滚动网页、然后单击“提交支持请求单“。 (请注意,对于这种情况,我认为已经提交了一项请求。  可能只需要使用此 E2E 帖子信息来更新该请求。)  说明新 EVM 出现故障、需要更换。 使用此 E2E 主题可以证明 TI 已同意原始 EVM 存在故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答
    但我不知道该怎么做、因为您的方法太难。


    如果您想继续、请让我详细了解该怎么做

    我请你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您请求单击链接上的“提交支持请求单“、但我不知道如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为已经提交了 EVM 的客户服务申请。 我转发了此 E2E 已更新且刷新 EVM 有缺陷的信息。