This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:使用 EVM 测试计时器或 MCU_TIMER 捕获模式

Guru**** 2908890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634554/j784s4xevm-use-evm-to-test-timer-or-mcu_timer-capture-mode

器件型号: J784S4XEVM

我想使用 J784S4 EVM 板测试计时器或 MCU 计时器来测试捕获模式。 是否可以向电路板提供输入 PWM 信号并测试此特性。 焊接到电路板上的焊料和飞线是可以接受的、只需提供有关如何操作的说明即可。

谢谢、

Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的工程师目前不在办公室、请期待收到延迟响应。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想使用 J784S4 EVM 板测试计时器或 MCU 计时器来测试捕获模式。 是否可以向电路板提供输入 PWM 信号并测试此特性。 焊接到电路板上的焊料和飞线是可以接受的、只需提供有关如何做到这一点的说明即可。[/报价]

    您可以使用 EVM 上端接的 TIMER_IO 引脚输入 PWM 信号、并使用 MCAL ICU 模块在捕获模式下配置计时器。


    EVM 原理图位于以下页面、可供您参考。
    https://www.ti.com/lit/zip/SPRR458


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以应用什么信号? 0V~ 5V 还是–5V ~ 5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以应用什么信号? 0V~ 5V 或–5V ~ 5V?【报价】

    它是 0V 至 3.3V。 取决于 馈 入的电源  VDDSHV0

    请参阅 技术数据表中的以下内容。



    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 24V 电源。 在这种情况下、提供给 VDDSHV0 的电压是多少?  所以在输入信号上使用 0~3.0 V 是安全的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用的是 24V 电源。 在这种情况下、提供给 VDDSHV0 的电压是多少?  因此、仅在输入信号上使用 0~3.0 V 是安全的?

    在 TI EVM 上、 VDDSHV0 连接到 3.3V。

    因此、只在输入信号上使用 0~3.0 V 是安全的吗?

    您应  根据连接到  VDDSHV0 的电压提供电压。
    由于 TI EVM 具有 3.3V 连接、因此您可以 提供最大 3.3V 的信号

    此致、
    Sudheer