器件型号: J784S4XEVM
我想使用 J784S4 EVM 板测试计时器或 MCU 计时器来测试捕获模式。 是否可以向电路板提供输入 PWM 信号并测试此特性。 焊接到电路板上的焊料和飞线是可以接受的、只需提供有关如何操作的说明即可。
谢谢、
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: J784S4XEVM
我想使用 J784S4 EVM 板测试计时器或 MCU 计时器来测试捕获模式。 是否可以向电路板提供输入 PWM 信号并测试此特性。 焊接到电路板上的焊料和飞线是可以接受的、只需提供有关如何操作的说明即可。
谢谢、
Jim
您好、
我想使用 J784S4 EVM 板测试计时器或 MCU 计时器来测试捕获模式。 是否可以向电路板提供输入 PWM 信号并测试此特性。 焊接到电路板上的焊料和飞线是可以接受的、只需提供有关如何做到这一点的说明即可。[/报价]您可以使用 EVM 上端接的 TIMER_IO 引脚输入 PWM 信号、并使用 MCAL ICU 模块在捕获模式下配置计时器。
EVM 原理图位于以下页面、可供您参考。
https://www.ti.com/lit/zip/SPRR458
此致、
Sudheer
您好、
您好、
我使用的是 24V 电源。 在这种情况下、提供给 VDDSHV0 的电压是多少? 因此、仅在输入信号上使用 0~3.0 V 是安全的?
在 TI EVM 上、 VDDSHV0 连接到 3.3V。
因此、只在输入信号上使用 0~3.0 V 是安全的吗?
您应 根据连接到 VDDSHV0 的电压提供电压。
由于 TI EVM 具有 3.3V 连接、因此您可以 提供最大 3.3V 的信号
此致、
Sudheer