This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6414T:TMS320C6414TBGLZA6 标记确认

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639068/tms320c6414t-tms320c6414tbglza6-marking-confirmation

部件号: TMS320C6414T

请 TI 确认:

  1. 在此特定器件上、“G1"标记“标记表示什么?

  2. 是否符合 TI 的 GLZ 封装器件的标识标准、带有 e0 (SnPb) 焊球并带有“G1"标识“标识?

  3. 您能否提供用于验证此标识/材料组合的官方文档? image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe Yang、

    感谢您的查询。

    我需要在内部与团队核实。

    这可能需要一些时间。 请预计响应会延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sreenivasa。 非常感谢你的帮助,我期待很快从你听到。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe Yang、

    当然可以。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe Yang:

    图片中的顶部器件不是有效的标记组合。  G1 单体确认 SnAgCu 焊球成分、而采用 GLZ 封装的器件名称应使用 SnPb 焊球成分。  我 99.999%肯定您展示的 G1 单体和 devicenameGLZ 器件具有 SnAgCu BGA 焊球成分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您的答复。 我有一个关于 TI 官方文档的后续问题。

    在几个 TI 器件勘误表文档(例如 SWRRZ156、SPRZ216J)中、带有下划线的“G1"标记“标记定义为:

    “G1 =“绿色“封装构建(必须下划线)“  

    我的供应商坚持此定义、表示 G1 符号是指无卤素模塑化合物、与焊球成分无关。

    相关器件具有  GLZ  封装、根据 TI 的数据表、它是  SnPb(引线式)  焊球版本。 XRF 测试确认了 SnPb 成分、符合 GLZ 规范。

    您能解释一下这两项 TI 官方声明的一致性吗?

    • 勘误表:G1 =绿色软件包构建  

    • 标识表:G1 = SnAgCu(无铅焊球)

    根据封装系列、“G1"可能“可能具有不同的含义吗?

    感谢你能抽出时间。

      ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com.cn/.../SWRZ092B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe Yang:

    稍后我会跟随此回复、详细说明 G1 的含义。  我想知道这些器件是直接从 TI 还是从 TI 授权经销商处购买的。

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您的跟进。 我期待着你们的拘留者对 G1 的意义.

    我想问的原因是、 我们 注意到该批次具有与我们之前购买的产品不同的“G1"标记“标记。 在研究时、我发现了两种不同的 TI 定义—勘误表中的“绿色封装构建“和标记标准表中的 SnAgCu。 这让我感到困惑、所以我来到这里是为了进行技术澄清。

    至于您关于购买渠道的问题—这些是工厂过剩。

    非常感谢您就此提供指导。

    此致、
    Zoe Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不知道工厂过剩意味着什么。  除非直接从 TI 或从 TI 授权分销商获取、否则不保证真实性。  如前所述、使用带有“GLZ"封“封装的器件标识以及带有下划线标记的 G1 并不是 TI 的有效组合。

    为了进一步扩展 G1、其中包含以下含义:

    您的正确答案是 G1 wi/下划线是->  “G1 =“绿色“软件包构建(必须加下划线)“。   当器件标识带有带下划线的 G1 时、其含义是它符合 RoHS 标准、并且不含基于 Br 和 SB 的阻燃剂(见下文)

    关于 RoHS 合规性的其他信息: TI RoHS 和产品声明命名(修订版 T)

    如果您查看 GLZ 器件的材料成分页面、它会显示 RoHS 为“否“、铅镀层焊球材料显示为 SnPb: 材料成分搜索| Texas Instruments

    如果您查看等效 CLZ 器件的材料成分页面、它会将 RoHS 显示为“是“、并将铅镀层焊球材料显示为 SnAgCu、而 CLZ 器件还会有 G1 下划线封装标记、以表明其实现 G1 绿色封装构建(如前所述)

    简而言之、带下划线的 G1 在 TI 的不同封装中具有一致的含义。 使用封装标记为...GLZ 的器件以及带下划线的 G1 器件不是有效的 TI 组合。  带下划线的 G1 器件不具有铅镀层/含铅的焊球材料。

    BR、

    -詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、James!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe Yang、

    我正在关闭主题。 如果您对所讨论的主题有疑问、请回复此主题。

    此致、

    Sreenivasa.