This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:TDA4VH CSI-2 高速 (RAW8) RX 问题和校正问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640891/j784s4xevm-tda4vh-csi-2-high-speed-raw8-rx-issue-and-deskew-question

器件型号: J784S4XEVM
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

尊敬的团队:

我们正在使用 TDA4VH 开发电路板、测试平台是 J784S4 EVM
目前、我们正在研究 CSI 功能、但有两个问题。


系统配置

  • 外部 FPGA CSI TX→TDA4VH CSI RX(3 端口)
  • TDA4VH CSI TX(1 端口)→FPGA RX
  • CSI 协议: RAW8

J784S4 EVM 上、我们通过直接连接以下各项进行了测试:

  • RX 实例 2 和 TX 实例 1 通过电缆
  • 和 EMI 滤 csitx_transmit_test 波器

测试用例 1 (RAW12)

具有以下配置:

CsiDataType:FVID2_CSI2_DF_RAW12
宽度: 1920
高度: 1080
BPP: 2.

APP_TX_IMAGE_STORAGE_FORMAT:VID2_CCSF_BITS12_UNPACKED16
数据格式: VID2_DF_BGRX32_8888
  • TX/RX 成功完成
  • 已验证数据完整性
  • 根据通道速度变化测量的带宽
CSI RX   CSI TX 平均时间(秒) BPS
CSIRX_LANE_BANE_BAND_SPEED_2250_TO_250010Mbps CSITX_LANE_Band_SPEED_2200_TO_250010Mbps 4.15175. 5,993,424,460
CSIRX_LANE_Band_SPEED_2000_TO_22505Mbps CSITX_LANE_Band_SPEED_2000_TO_2200_Mbps 4.01075 6,204,126,410
CSIRX_LANE_Band_SPEED_1750_TO_2000_MMbps CSITX_LANE_Band_SPEED_1800_TO_20001Mbps 4.15675 5,986,215,192
CSIRX_LANE_Band_SPEED_1500_TO_1750_MMbps CSITX_LANE_Band_SPEED_1600_TO_18005Mbps 3.6055 6,901,456,109.
CSIRX_LANE_Band_SPEED_1350_TO_1500_MMbps CSITX_LANE_Band_SPEED_1400_to_1600_Mbps 3.8295. 6,497,767,333.
CSIRX_LANE_Band_SPEED_1200_TO_1350Mbps CSITX_LANE_Band_SPEED_1200_TO_140010Mbps 4.52775 5,495,709,790
CSIRX_LANE_Band_SPEED_1040_TO_120010Mbps CSITX_LANE_Band_SPEED_1000_TO_120010Mbps 4.92825 5,049,094,506.
CSIRX_LANE_Band_SPEED_720_TO_800_MMbps CSITX_LANE_Band_SPEED_770_TO_8705Mbps 7.62125 3,264,976,218
CSIRX_LANE_Band_SPEED_400_TO_480Mbps CSITX_LANE_Band_SPEED_390_TO_450_MMbps 15.731. 1,581,793,910

问题 1:校直(高速支持)

根据 TRM、高速运行需要 偏斜校正

image.png

  • 启用或配置校直的正确方法是什么?
  • 是否有任何方法可以验证校直是否处于活动状态?
  • 校正是由硬件自动处理的吗?

我们还与 FPGA 团队进行了核实、他们确认了 自己支持校直、但我们在 TDA4 方面找不到明确的指导。


测试用例 2 (RAW8)

为了支持 RAW8、我们使用了以下配置:

CsiDataType:  FVID2_CSI2_DF_RAW8
宽度: 1920
高度: 1080
BPP: 1.

APP_TX_image_storage_format: FVID2_CCSF_BITS8_packed
数据格式: VID2_DF_RAW08
  • TX/RX 成功完成
  • 数据比较确认正确

但是、配置 高通道速度时、RX 无法接收数据。

仅当车道速度降低时、接收才起作用、如下所示:

TX:CSITX_LANE_Band_SPEED_1200_TO_14005Mbps
RX:CSIRX_LANE_Band_SPEED_1200_TO_1350Mbps

问题 2:高速接收问题

  • 使用 RAW8 时、为什么 RX 在较高的通道速度下失败?
  • 实现稳定高速运行的正确配置是什么?

来自 FPGA 的传入数据速率 约为 7Gbps、因此我们预计 每个通道的通道速度应约为~2Gbps


如有任何指导或建议、将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“682372“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640891/j784s4xevm-tda4vh-csi-2-high-speed-raw8-rx-issue-and-deskew-question
    • 启用或配置校直的正确方法是什么?
    • 是否有任何方法可以验证校直是否处于活动状态?
    • 校正是由硬件自动处理的吗?
    [/报价]

    抱歉、这些问题是从 RX 角度、还是从 TX 角度看的? TX 需要启用校正、RX 需要接收校正并相应地进行调优。 对于 RX、硬件……

    [引述 userid=“682372“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640891/j784s4xevm-tda4vh-csi-2-high-speed-raw8-rx-issue-and-deskew-question
    • 使用 RAW8 时、为什么 RX 在较高的通道速度下失败?
    • 实现稳定高速运行的正确配置是什么?
    [/报价]

    如果这对于 RAW12 数据类型起作用、我看不到它不适用于 RAW8 数据的原因。 这两者之间的唯一区别是每个像素的位数和标头中的数据标记。 如果这两者正确、它甚至应该适用于 RAW8。  

    对于更高的速度、请确保从发送器启用校正校准序列。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的答复和澄清。

    在我们的当前测试设置中、TDA4 CSITX 和 TDA4 CSIRX 使用环回电缆直接连接。
    因此、在该测试中、发送器也是 TDA4 CSITX。
    在最终目标系统中、发送器将是外部 FPGA。

    在 RX 侧、我可以找到去偏斜相关信息、例如:

    uint32_t deSkewEntryCount;
    /**<计数器、用于跟踪出现的去偏斜校准事件*/

    因此、我知道 RX 侧可以检测或跟踪去偏斜校准事件。

    但是、在 TX 侧、我找不到任何与去偏斜相关的配置。
    您能告诉我们如何在 TDA4 CSITX 端启用校正校正序列吗?
    我在 CSITX 示例或 DPHY 配置中找不到校正启用选项。

    此外、我通过仅更改相关设置来使用 csitx_transmit_test 示例进行了测试、但仍然会出现相同的问题。
    但是、在我们的定制电路板中、TDA4 将连接到外部 FPGA。
    一旦定制板可用、我将再次使用 FPGA 作为发送器进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hojung Bae:

    是的、在查看驱动程序代码时、我无法通过任何配置来启用此校准序列的输出。 我需要与团队核实如何从 CSITX 启用此输出。  

    但是、由于 RAW12 位输出可以工作、我假设即使对于 RAW8 输出、也应该启用它。 您是否可以检查 CSIRX 是否正在检测此校准序列的 RAW12 输出?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 CSIRX 侧的 RAW12 输出用例(使用 csitx_transmit 示例代码)。 RAW12 帧接收本身正常工作、但 deSkewEntryCount 保持为 0。

    因此、CSIRX 似乎没有检测到校正校正序列。 您能否确认 deSkewEntryCount 是否是用于检查该检测的正确计数器?

    从硬件的角度来看、使用 30cm 环回电缆是否会导致校直问题?

    ====================================================
    CSITX_TX_APP:捕获状态:
    ====================================================
    CSITX_TX_APP:接收的帧数:1036
    CSITX_TX_APP:接收到有错误的帧:0
    CSITX_TX_APP:捕获应用程序已完成!!!
    CSITX_TX_APP:FIFO 溢出计数:0
    CSITX_TX_APP:杂散 UDMA 中断计数:0
    CSITX_TX_APP: DeSkewEntryCount : 0
    CSITX_APP:[通道号:0]|帧队列计数:263 |帧去队列计数:263 |帧丢弃计数:0 |
    CSITX_APP:[通道号:1]|帧队列计数:263 |帧去队列计数:263 |帧丢弃计数:0 |
    CSITX_APP:[通道号:2]|帧队列计数:262 |帧去队列计数:262 |帧丢弃计数:0 |
    CSITX_APP:[通道号:3]|帧队列计数:263 |帧去队列计数:263 |帧丢弃计数:0 |
    CSITX_TX_APP:删除了 TX 驱动程序
    CSITX_Capt_app:已删除捕获驱动程序
    样例应用程序 — 完成!!!
    所有测试均已通过

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hojung:

    要在 CSIRX 中检测到偏差校准、需要启用信息 IRQ(CSIRX_EVENT_GROUP_INFO、而 CSIRX_EVENT_TYPE_INFO_ALL 作为事件)。 启用此功能后、您应该会看到此计数器正递增。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注册了如下所示的事件、并确认调用 deSkewEntryCount 了回调函数并且该函数会增加。

    当 RAW8 配置为 2Gbps 时、会调用回调函数、并且似乎发生去偏斜操作、但没有接收到数据。

    在较低速度下、不会发生去偏斜事件、数据接收工作正常。

    现在、我将检查电缆相关因素、并在定制电路板推出后重新测试、如果您能在收到团队关于 TX 偏斜配置的反馈后告诉我、我将不胜感激。

    谢谢你。

    CSITX_TX_APP:创建了 CSIRX DRV
    CSIRX_EVENT_TYPE_INFO_deskew_entry
    CSITX_TX_APP:创建了 CSITX DRV
    CSITX_tx_app 第@ 598 行:src 开始!!

    CSITX_TX_APP:FIFO 溢出计数:0
    CSITX_TX_APP:杂散 UDMA 中断计数:0
    CSITX_TX_APP: DeSkewEntryCount : 1.
    CSITX_APP:[通道号:0]|帧队列计数:263 |帧去队列计数:263 |帧丢弃计数:0 |

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TX 是发送器、因此将执行输出偏斜校准。 注册回调后、如果在 CSIRX 中同时检测到 RAW12 和 RAW8 数据类型的此序列、则会收到此回调。 因此该问题与偏移校准无关。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于节假日期间的延迟回复、我深表歉意。

    感谢您的建议。 我将关闭此问题。