This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:卸下未使用的 A 核心和 GPU 后启动卡滞

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651987/am62p-boot-stuck-after-removing-unused-a-cores-gpu

部件号: AM62P

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM62P EVM SDK12.0。

客户按照以下指南卸下未使用的内核 1、2、3 和 GPU:

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=SK-AM62P-LP&node=A__AXuxc6fVs.bURueXXG3YCQ__AM62P-ACADEMY__fp5YxRM__LATEST

之后、他们重新构建 k3-am62p5-SK DTB、并更新到 rootfs/boot/dtb 段。

然后、客户使用 SD 卡引导 EVM、他们只能看到加载的 A53 内核 0 符合预期、但是、每次引导时、他们都会卡住以下几点:

image.png

请问您有没有建议客户进行调试?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户能否分享 DTS 文件和他们为在 EVM 上重现此问题而进行的相关更改?

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    请在此处查看客户的 DTS 并登录。

    e2e.ti.com/.../aaa.txt

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能让客户在 DTS 中将 MAIN_i2c1 状态设置为 OK 而不是禁用、并尝试一下吗?

    此致

    Suren