Other Parts Discussed in Thread: AM62P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: AM62P
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 AM62P EVM SDK12.0。
客户按照以下指南卸下未使用的内核 1、2、3 和 GPU:
之后、他们重新构建 k3-am62p5-SK DTB、并更新到 rootfs/boot/dtb 段。
然后、客户使用 SD 卡引导 EVM、他们只能看到加载的 A53 内核 0 符合预期、但是、每次引导时、他们都会卡住以下几点:

请问您有没有建议客户进行调试?
谢谢、
Kevin