This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:质量通知/技术支持请求:SK-AM64B 评估模块上的多个 UART 故障

Guru**** 2977140 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, 4213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639749/sk-am64b-quality-alert-technical-support-request-multiple-uart-failures-on-sk-am64b-evaluation-module

器件型号: SK-AM64B
主题中讨论的其他部件: 4213

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我们最近通过第三方供应商 Seutes Technologies 购买了总共四个 SK-AM64B/TI 开发板。 在这四个电路板中、有三个已发现有缺陷。

在受影响的电路板上观察到的问题是 UART 端口无法正常工作。 这似乎是一个反复出现的问题、因为多个设备表现出相同的缺陷。 我们希望了解此问题的可能原因、以及它是否与制造缺陷、批量问题或任何已知的硬件/软件问题有关。

此外、我们在 2025年26月12日 上购买了其中两块主板、并向供应商 (Seutes Technologies) 提出了投诉。 然而、我们至今没有得到他们的满意回应或解决。

鉴于这是一款 Texas Instruments 产品、我们请求您在以下方面提供帮助:

  • 确定 UART 问题的根本原因
  • 建议执行任何故障排除步骤或修复
  • 指导我们如何继续进行维修、更换或保修支持

我们感谢您迅速支持解决此问题、因为它会影响我们的开发工作。

感谢您的帮助。

Shikha

联系人: shikha@cdac.in

高级计算发展中心 (C-DAC)

东北中心(电影)

Silchar,IIT Guwahati 研究园区,Guwahati, Assam  

电子和信息技术部

印度政府

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shikha、

    这不是一个已知的问题、我也不知道有其他类似问题的报告。  这里有几个有助于调试的问题-  

    1. 电路板上电后、LD16 LED(电源正常 LED)是否亮起?
    2. 您是否能够在设备管理器的“Ports (COM &LPT)“下看到“USB Serial Port“(USB 串行端口)?
    3. 如果您能够在设备管理器上看到该端口并配置了串行控制台 Terra Term、您是否尝试过引导 TI Linux SDK 并看到电路板上有任何 LED 切换、并且在控制台上没有看到任何打印?  这可确保电路板正常工作、只有 UART 桥接器无法正常工作。
    4. 主板的序列号是多少?  您还可以分享这些板的图片吗?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的答复。

    请在下面找到所需的详细信息:

    1. LD16 LED 状态: 是的、在电路板上电后、LD16(电源正常 LED)亮起。
    2. USB 串行端口检测: 否、USB 串行端口未在设备管理器的“Ports (COM & LPT)“下列出。
    3. 使用 TI Linux SDK 进行引导测试: 我们尚未尝试该测试、因为未在系统上检测到 USB 串行端口。
    4. 受影响主板的序列号:
      • SL# 37221000249
      • SL# 37221000143
      • SL# 27231000934

    请告知我们后续步骤、以便进一步调试或解决问题。

    此致、

    Shikha

    联系人: shikha@cdac.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shikha、

    1. LD16 LED 状态: 是的、在电路板上电后、LD16(电源正常 LED)亮起。  电路板上的电源正常。
    2. USB 串行端口检测: 否、USB 串行端口未在设备管理器的“Ports (COM & LPT)“下列出。   我的主要怀疑是驾驶员问题。 我建议他们遵循以下说明: — https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ASbsvXLcIie6AhqNHYKxUw__PROCESSORS-DEVTOOLS__FUz-xrs__LATEST  请参阅与 Windows 连接部分: — 如果您的 Windows PC 无法识别该设备、请从 此处下载并安装驱动程序。
    3. 使用 TI Linux SDK 进行引导测试: 我们尚未尝试该测试、因为未在系统上检测到 USB 串行端口。   您是否可以尝试使用 TI.com 上提供的默认 SDK 进行引导、并查看是否看到任何心跳 LED 切换。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的持续支持。

    我们希望提供最新情况以及其他意见:

    • 此 EVM 使用的电源已经过验证、完全符合指南中提到的建议规格。
    • 我们已仔细遵循您的团队共享的所有故障排除步骤;但是、问题仍然存在。
    • 目前、LED LD16、LD2 和 LD13 亮起、表明电路板已通电并部分正常运行。 但是、LD18 (UART LED) 未亮起、这似乎是主要问题。
    • 当电路板通过 USB 连接到 PC 时、在设备管理器中未检测到串行端口。
    • 查找相关的屏幕截图供您参考。

      

    根据这些观察结果、micro-USB(UART 桥接器)接口似乎无法正常工作。 由于该问题在多个电路板上发生而没有对设置或配置进行任何更改、因此似乎不太可能与驱动程序或主机系统有关。

    我们请您就后续步骤提供指导、以便进一步诊断。 如果这表明存在潜在的硬件问题、请告知维修或更换流程 (RMA)。

    我们感谢您的帮助、并期待您的答复。

    此致、

    Shikha

    联系人: shikha@cdac.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shikha、

    感谢您提出的其他意见。  是的、LD18 未亮起表明 CP2105(UART 桥接器)未通电。  您能否测量 TP76 上的电压?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的指导。

    根据要求、我们已经测量了受影响电路板的 TP76 电压。 请查看以下观察结果:

    1. SL# 37221000249 – 4.90V (连接 USB 电缆时、LD18 最初会短暂亮起,然后熄灭。)
    2. SL# 37221000143 – 5.19V
    3. SL# 27231000934 – 5.19V

    根据这些测量结果、TP76 处的电源看起来在范围内。 但是、LD18 未保持开启(或在其他情况下根本不发光)、这表明 CP2105(UART 桥接器)仍无法按预期工作。

    请建议后续步骤进行进一步调试、或告诉我们这是否表明可能存在需要更换的硬件问题。

    此致、

    Shikha

    联系人: shikha@cdac.in

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shikha、

    您是否尝试使用另一条已知良好的 USB 电缆?

    此外、您可以在另一台主机(可能是 Windows 计算机)上尝试吗?

    您可能需要监视此主题的进度: (+) SK-AM64B:AM64x SK (PROC100A)-不再检测到调试控制台 UART COM 端口 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    感谢您的答复。

    是的、我们已经在不同的主机(包括 Windows 系统)上使用另一条已知良好的 USB 电缆测试了主板。

    此外、在 Windows 计算机上、设备管理器中未检测到 UART 端口。 这样可确认问题与 USB 电缆或主机系统无关。  

    我们将监控您共享的论坛主题、以获取任何相关更新。

    请告知我们是否需要执行任何进一步的检查、或者是否确认需要更换硬件问题。

    此致、

    Shikha

    联系人: shikha@cdac.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shikha、
    感谢您的反馈。 如果您有其他问题、请随时联系我们。

    请预计 Melissa 的回复可能会出现一定的延迟(今天最早的 COB)。  

    此致、

    Borislav Lazarkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Borislav:

    感谢您的更新。

    我们理解并将等待 Melissa 的回应。 请告知我们在此期间是否需要我们一方提供任何其他信息或测试。

    期待就这一问题提供进一步指导。

    此致、
    Shikha
    联系人: shikha@cdac.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shikha、

    请预计 Melissa 的回复可能会有一定的延迟。

    感谢您的耐心!

    此致、

    Borislav Lazarkov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shikha、

    您能否在 TP77 上测量以下几点并分享您的反馈?

    1.测量 TP77 上的电压(请分享精确值)。

    2.在电路板断电的情况下测量 TP77 上的电阻

    另外、您能否确认是否设置了可在受控 ESD 环境中用于执行返工的焊接/拆焊台?

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    根据要求、我们已经测量了 受影响电路板在 TP77 处的电压和电阻。 请查看以下观察结果:

    视图 电压测量 (mV) 电阻测量值(M 欧姆)
    SL# 37221000249 9.7125 2.1525
    SL# 37221000143 15.6. 2.35
    SL# 27231000934 2.915 2.4213

    是的、可使用焊接/拆焊站在符合 ESD 标准的受控环境中进行返工。  

    期待就这一问题提供进一步指导。

    此致、

    Shikha
    联系人: shikha@cdac.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shikha、

    我知道电阻测量单位是兆欧姆、您能否尝试在一个电路板上对 U55 IC 上的引脚 6、7、8 进行焊接修整并进行检查?

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shikha、

    焊接修复是否正常?、如果无法、您可以尝试更换部件 U55 IC (CP2105)

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    感谢您的建议。

    我们尝试了焊接修复、但未解决问题。

    我们将继续更换 U55 (CP2105) IC 并更新结果。

    此致、

    Shikha
    联系人: shikha@cdac.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shikha、

    请预计 Deepak 的响应可能会出现一定的延迟。

    感谢您的耐心!

    此致、

    Anastas Yordanov