This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] AM6442:Sitara AM64x 的加密吞吐量是多少?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1073712/faq-am6442-what-is-the-encryption-throughput-of-sitara-am64x

部件号:AM6442

使用 Sitara AM64x 可以获得什么加密吞吐量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM64x 处理器系列包括加密算法的加速,包括专用安全加速器和 ARMv8架构引入的加密内嵌臂。 Sitara 处理器 SDK 包括为软件使用加速提供标准化界面的 openssl。 使用 EVP 库( https://www.openssl.org/docs/man1.1.1/man7/evp.html )可以获得最佳性能。 例如,对于 AES-128-GCM,您可以使用以下命令测量性能。 无论如何实施卸载,均可使用已用选项来测量实时已用时间,而不是处理器时间,以便进行更简单的比较。

    openssl speed -elapsed -evp aes-128-gcm

    这将在16到16384字节的数据包大小之间运行单个线程,并以千字节/秒为单位打印性能。 要测量 AM64x 的最大吞吐量,您可以运行:

    openssl speed -elapsed -evp aes-128-gcm -multi 2

    要并行创建两个线程,Linux 将在两个 A53内核上进行调度,并报告吞吐量之和。 例如,对于1024字节数据包,结果类似于755560.79k [字节]。 大约为6Gbit/s。

    同样,您可以使用以下方法来衡量公钥性能:

    openssl speed -elapsed ecdsa -multi 2

    要估计更复杂的用例,您可以运行另一个基准,如高优先级的 iper3 (例如 ,chrt 9 iper3 -u -t 0 -b 100m -c 192.168.1.99)  并与 openssl 命令并行运行,以测量在网络流量的同时可以运行多少加密。

     佩卡