This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:如何更改 nor_spi_patterns.bin 的地址

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1075044/sk-tda4vm-how-to-change-the-address-for-nor_spi_patterns-bin

部件号:SK-TDA4VM

您好专家:

     我要将地址从0x3FE0000更改为0x1FE0000,我该怎么办?

 我已尝试 修改:

1:在 PDK_Jacinto 08_00_37/包/ti/drv/SPI/src/V0/OSPI_V0.c 中,OSPI_INDAC_TRG_ADDR 为0x1FE0000

2:.baseAddr      = 0x53FE0000,至 .baseAddr      = 0x51FE0000,输入 pdk_Jacinto _08_00_00_37/packages /ti/boot/SBL/board/K3/SBL_main.c

还有什么需要修改?

查找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:

    关于演示:CAN_BOOT_APP_MCM_RTOS (MCUSW:CAN 响应和引导加载程序演示应用程序)

    如何将其设置为非缓存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,June,

    请在单独的线程中发布不相关的问题。

    此致

    苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,June,

    请在此处解释用例。


    如果您只想更改模式数据存储在闪存中的地址,只需修改 <pdfInstallPath>\packages\ti\board\src\flash\NOR\ospi\nor_ospi.h 中的"NOR_TUNGE_DATA_OFFSET ",并通过在<pdkInstallPath\SBC_BOOT\K3\MAIN packages 中为该内存区域设置.cacheable = False,确保内存区域不可缓存

    此致,
    帕斯