This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:CSI2接口和摄像头超时

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1116166/tda4vm-q1-csi2-interface-and-camera-timerout

器件型号:TDA4VM-Q1

您好!

我的客户遇到有关此 IC 的问题、请参阅下面的详细信息

当我进行 高温测试时 、我发现 了一个以前没有遇到过的异常: 摄像头输入信号和视频输出信号在高温运行6小时后都会丢失。  DUT 包含8个摄像头输入和1个视频输出。 上部计算机显示所有摄像机超时、视频输出中断。  DUT 只能在上电复位后恢复、不能通过热插拔摄像头或重启来恢复。

我已经检查了 PMIC、串行器/解串器电源和晶体振荡器的输出、它们都能正常工作。  DUT 也会在室温下进入此故障、尽管异常的可能性比高温下低得多。  您能帮我找出异常的根本原因吗?

我在 勘误表(https://www.ti.com/lit/er/sprz455b/sprz455b.pdf)中找到了有关 CSI2接口的项目。 您可以 与我分享更多信息吗?  这是否是异常的根本原因?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    嗯 、当您停止从 CSI2获取帧时、您是否会看到 CRC 或 ECC 错误? 您能否检查传感器和 SERDES 是否仍在继续发送有效帧?  

    您能否读取 DPHY_STATUS 寄存器以了解通道的状态?  

    我将尝试获取有关此勘误表的更多信息并与您分享。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家:

    在运行期间发现以下错误。 我们传递的参考参数相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingxiaoyi Xiaoyi、

    在某种程度上、对 API 进行排队和取消队列处理失败、可能是因为传递给此 API 的引用不正确。如果引用有效、您可以吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是传递给 API vxGraphParameterDequeDoneRef 的参数索引不正确。 您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果索引有问题,则应有一个日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、 仅当已排空的引用为空时、此操作才会打印错误。 但如果要排出的参数索引不正确、则会出现上述错误。  

    请检查此 API 调用路径。

    vxGraphParameterDequeDoneRef -> tivxDataRefQueueDequeDoneRef -> tivxObjDescQueueTequeue

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      正在运行老化发现 obj_ desc->base。类型失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在执行排队和去排队操作的代码部分共享吗?  

    知道已排出队 列的参数不是队列对象时会有所帮助。

    此致、

    Brijesh