您好!
我的客户遇到有关此 IC 的问题、请参阅下面的详细信息
当我进行 高温测试时 、我发现 了一个以前没有遇到过的异常: 摄像头输入信号和视频输出信号在高温运行6小时后都会丢失。 DUT 包含8个摄像头输入和1个视频输出。 上部计算机显示所有摄像机超时、视频输出中断。 DUT 只能在上电复位后恢复、不能通过热插拔摄像头或重启来恢复。
我已经检查了 PMIC、串行器/解串器电源和晶体振荡器的输出、它们都能正常工作。 DUT 也会在室温下进入此故障、尽管异常的可能性比高温下低得多。 您能帮我找出异常的根本原因吗?
我在 勘误表(https://www.ti.com/lit/er/sprz455b/sprz455b.pdf)中找到了有关 CSI2接口的项目。 您可以 与我分享更多信息吗? 这是否是异常的根本原因?

谢谢你。
此致、
5月




正在运行老化发现 obj_ desc->base。类型失败