This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:电路问题

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117953/sk-tda4vm-circuit-issue

器件型号:SK-TDA4VM

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

PROC112E2 (001)_SCH.pdf

A.上述电路的用途是什么?

b. VSYS_3V3通过电阻器 R200连接到 VIO_IN、这两个电阻器始终开启。

C.在 MOSFET 电路中、Q1A 导通、Q1B 通过 SYS_MCU_EN 的高电平导通。 VSYS_3V3通过 R104连接到 VIO_IN、VSYS_3V3等于 VIO_IN;Q1A 开路、当 SYS_MCU_EN 为低电平时 Q1B 打开。 VSYS_3V3和 VIO_IN 断开连接;也就是说、MOSFET 电路与 VSYS_3V3和 VIO_IN 的导通或关断相关。

如果 B 点和 C 点正确、 B 点和 C 点是否冲突?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未安装电阻器 R104、因此未使用 Q1电路。  最初的问题是在系统处于关闭模式(MCU_SYS_EN 为低电平)时为 PMIC VIO 轨供电。  但是、它已经过测试、在此期间 PMIC VIO 可以保持开启状态。