请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-TDA4VM 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
A.上述电路的用途是什么?
b. VSYS_3V3通过电阻器 R200连接到 VIO_IN、这两个电阻器始终开启。
C.在 MOSFET 电路中、Q1A 导通、Q1B 通过 SYS_MCU_EN 的高电平导通。 VSYS_3V3通过 R104连接到 VIO_IN、VSYS_3V3等于 VIO_IN;Q1A 开路、当 SYS_MCU_EN 为低电平时 Q1B 打开。 VSYS_3V3和 VIO_IN 断开连接;也就是说、MOSFET 电路与 VSYS_3V3和 VIO_IN 的导通或关断相关。
如果 B 点和 C 点正确、 B 点和 C 点是否冲突?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃