您好专家:
我使用的是 RTOS SDK 7.3和 EVM HS 板。
我们的 GP 和 HS 现在可以正常工作。 出于各种原因、通过屏蔽身份验证操作将 HS 用作 GP。 但我们使用了不同的 SBL 和 tifs.bin。 我们现在有一个要求。 我们需要使用 相同的 SBL 和 tifs.bin 来正常启动 GP 和 HS。 此解决方案是否可行? 如果是、请提供解决方案。
期待您的回复,非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家:
我使用的是 RTOS SDK 7.3和 EVM HS 板。
我们的 GP 和 HS 现在可以正常工作。 出于各种原因、通过屏蔽身份验证操作将 HS 用作 GP。 但我们使用了不同的 SBL 和 tifs.bin。 我们现在有一个要求。 我们需要使用 相同的 SBL 和 tifs.bin 来正常启动 GP 和 HS。 此解决方案是否可行? 如果是、请提供解决方案。
期待您的回复,非常感谢!
是的、 它是带有 TI 密钥的 HS-SE。 在多次尝试之后、我还知道 GP 和 HS 无法共享。我想知道 GP 的 tifs.bin、FS 的 tifs.bin 和 SE 的 tifs.bind 是如何处理的、为什么它们不能相互使用?
我想、GP 的 tifs.bin 是一个非常纯净的 tifs.bin。ti-fs-keywriter.bin 由 TI 公钥签名。 HS-SE 的 tifs.bin 由 TI 虚拟密钥进行加密和签名。 我不确定、请提供建议