This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:HS 和 GP 中 SBL 和 tifs.bin 之间的差异

Guru**** 2015290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137002/tda4vm-q1-differences-between-sbl-and-tifs-bin-in-hs-and-gp

器件型号:TDA4VM-Q1

您好专家:  

          我使用的是 RTOS SDK 7.3和 EVM HS 板。

          我们的 GP 和 HS 现在可以正常工作。 出于各种原因、通过屏蔽身份验证操作将 HS 用作 GP。 但我们使用了不同的 SBL 和 tifs.bin。 我们现在有一个要求。 我们需要使用  相同的 SBL 和 tifs.bin 来正常启动 GP 和 HS。 此解决方案是否可行? 如果是、请提供解决方案。

          期待您的回复,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定 您使用的是哪种 hs 设备? 如果它是带有 TI 密钥的 HS-SE、 则 GP 和 HS 器件上的 SBL 和 tifs 不能相同。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用的 ti 虚拟密钥,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们不烧录 TI 虚拟密钥并使用 HS-FS 进行大规模生产、GP 和 HS 目前是否可以共享 SBL 和 tifs.bin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、除了 keywriter 外、HS-FS 器件上不支持其他软件。 您需要烧录密钥、将器件转换为 HS-SE、然后才能使用软件。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 GP 的 tifs.bin、FS 的 tifs.bin 和 SE 的 tifs.bind 是如何处理的、为什么它们不能相互使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 它是带有 TI 密钥的 HS-SE。  在多次尝试之后、我还知道 GP 和 HS 无法共享。我想知道 GP 的 tifs.bin、FS 的 tifs.bin 和 SE 的 tifs.bind 是如何处理的、为什么它们不能相互使用?  

    我想、GP 的 tifs.bin 是一个非常纯净的 tifs.bin。ti-fs-keywriter.bin 由 TI 公钥签名。 HS-SE 的 tifs.bin 由 TI 虚拟密钥进行加密和签名。 我不确定、请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为在 HS 器件上、tifs 是有符号的、并由 ROM 进行身份验证、因此它们不能相同。