This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:/dev/rpmsg-dce 未实例化

Guru**** 1963925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158100/processor-sdk-am57x-dev-rpmsg-dce-not-instantiated

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

大家好。

尝试使用 SDK-8.0在我的 EVM 上运行 gstreamer。

我遇到与中相同的问题(/dev/rpmsg-dce 未实例化):
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/845540/processor-sdk-am57x-dev-rpmsg-dce-not-instantiated

但是:
我有一个 DTB 和一个运行的 SDK-6.0内核。 IMHO、这意味着我的文件系统内容正常、所有 xem4文件都正确等等

任何将内容更改为 SDK-8.0的尝试都无法解决此问题。

我尝试了预构建的 dtb+pre-built 内核、工作的 dtb/内核与8.0 dtb/内核的任意组合-没有成功。

有人能不能在这个神秘的设备上展示一些信息、以及如何强制其创建?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想要删除帖子、但"更多"菜单中没有此选项。
    我的愚蠢-更改内核我也没有更改/lib/modules/kernel 目录。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。