This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:MCU1_0 (MCU_mcspi2)和主 R5F2_1 (mcspi4)之间的 SPI

Guru**** 1999175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1032402/tda4vm-spi-between-mcu1_0-mcu_mcspi2-and-main-r5f2_1-mcspi4

器件型号:TDA4VM

您好!

   我想在 mcu1_0和 MCU2_1之间进行通信、请使用 SPI MCU_mcspi2和 mcspi4。

   我尝试将 mcus_demos\\ipc_spi_slave 中的代码移动到 MCU2_1 tirtos 演示中以运行并与 mcus_demos\ipc_spi_master 进行通信、但它失败、数据无法传输。 是否有供参考的演示? 或者给我一些详细的指导和帮助?

   非常感谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此演示已删除、不再受支持。 您是否仍在寻找这方面的指导?

    此致、

    埃里克